请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMDSICE3359 Thread 中讨论的其他器件:SYSBIOS
大家好、
我正在尝试在两个 ICEv2板之间建立 EtherCAT 通信、一个用作主器件、另一个用作从器件、使用 PRU_ICSS。 在介绍已有的文档时、我对实现该功能所需的实现和软件包感到困惑。 请告诉我、我需要下载和安装哪些内容才能在 PRU-ICSS 中设置和运行 EtherCAT 主站和从站。 我将在下面简要介绍我对板的想法。
对于培训视频中的主实施、我发现以下仅是主实施所需的组件。
- Acontis EC-主站和 PRU-ICSS 链路层库。
- Processor SDK RTOS
- CCS
- Tera Term
当我阅读主设计文档时、我发现除了我在此处列出的软件包之外、还有一些其他软件包、如 SYSBIOS 等。是否需要此软件包、或者它是否已包含在最新的 SDK 中。 是否确实需要使用 SD 卡在主板上安装 Linux、以使 EC 主堆栈在主板上运行。 如果没有 Linux、我如何在电路板上实现它?
以实现从器件
- Processor SDK RTOS
- PRU-ICSS 二进制文件
只需要这两个、或者我是否需要其他东西。
TI 有任何用于电路板 ICEv2的 Linux 映像?
我正在使用 Ubuntu 20.04.4计算机。
此致、
葡萄园