尊敬的团队:
我们正在开发 DRA 821 QNX 平台。 作为项目的一部分、我们在 R5F 内核中运行一个应用、在 A72 (基于 QNX 的应用)内核上运行另一个应用。
为 R5F 内核(MCU1.0)生成的输出文件为.elf 格式、因为我们使用 SD 卡引导模式。我们将.elf 文件复制到并创建了软链接。
但我们在尝试使用 SD 卡进行引导时发现了以下问题:
注意:BL31:v2.5 (发行版):08.01.00.006-脏
注意:BL31:构建时间:2021年12月21日15:41:50
TI_sci dmsc@44083000:TI_sci_get_response:消息接收失败。RET =-110
TI_sci dmsc@44083000:mbox 发送失败-110
无法放置设备262 (-110)
正在重置...
TI_sci dmsc@44083000:TI_sci_get_response:消息接收失败。RET =-110
TI_sci dmsc@44083000:mbox 发送失败-110
TI-sci-sysreset sysreset-controller:TI_sci_sysreset_request:reboot_device failed (-110)
TI_sci dmsc@44083000:TI_sci_get_response:消息接收失败。RET =-110
TI_sci dmsc@44083000:mbox 发送失败-110
TI-sci-sysreset sysreset-controller:TI_sci_sysreset_request:reboot_device failed (-110)
TI_sci dmsc@44083000:TI_sci_get_response:消息接收失败。RET =-110
TI_sci dmsc@44083000:mbox 发送失败-110
TI-sci-sysreset sysreset-controller:TI_sci_sysreset_request:reboot_device failed (-110)
此平台不支持系统重置
###错误###请重置电路板###
QNX PSDK 版本:TI-processor-sdk-linux-j7200-evm-08_01_00_01 -我们使用此版本的 Uboot
加载软件 MCU1.0的步骤:
案例1:借助 elf 文件创建新的 Uboot bin 和 TI 引导映像
>我们使用 r5F 内核 MCU1.0 .elf 文件创建了新的 U 引导和 TIboot3 bin 文件
>使用 SD 卡加载并创建软链接
输出:TI_sci dmsc@44083000:TI_sci_get_response:消息接收失败。RET =-110
CASE2:无需 借助 elf 文件创建新的 Uboot bin 和 TI 引导映像、并使用默认 Uboot
>将 elf 文件复制到 SD 卡
>为自拍创建软链接
>插入 SD 卡
>重新启动 ECU
输出:ELF 文件未复制到 r5F 内核 MCU1.0
k3_r5f_rproc r5f@41000000:内核1已在使用中。 rproc 命令不起作用
k3_r5f_rproc r5f@41400000:内核2已在使用中。 rproc 命令不起作用
R5F 链接器信息以放置向量表
我们使用了 BTCM 位置
-也使用了 ATCM
-还使用了 DDR RAM 位置
我们在创建新的 Uboot bin 和 TI boot3映像时观察到的所有位置都存在此错误
请在这里帮助我们解决这个问题
谢谢、此致
Satish R