This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320C6727B:悬空 GPIO 引脚

Guru**** 2506965 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1093390/tms320c6727b-floating-gpio-pins

器件型号:TMS320C6727B

使用此芯片的新电路板组件出现问题。 某些配置为 GPIO AXR0的引脚似乎是悬空的。 它们与 FPGA 连接、FPGA 在信号应该处于低电平时检测到高电平、但当我们尝试测量串联电阻器上的信号时、电压会降至零。建议引脚悬空。 如果影响多个电路板、则很可能只是不良的焊点。 配置为 HPI 引导。 HPI 工作正常。 可以对程序存储器进行读取和写入。 外部中断不起作用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    引脚是否配置为 GPIO 或 AXR? 哪些引脚(封装/焊球)?

    保罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    引脚配置为 GPIO。 但是、即使在 UHPI 引导之前加电、引脚也会浮动至高电平、这不是典型值。 BGA 封装- GDH (S-PBGA-N256)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这只是一个引脚还是多个引脚?  您能给我一个特定的引脚吗?  

    您提到过、与 其他引脚相比、这并不常见? 样片?  

    保罗  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../Traces_5F00_Floating-pin.docx

    AXRO13引脚 B6似乎是悬空的、这是肯定的。 AHCLKR2引脚 C14用于外部中断、也不会触发。 我已附上布局的屏幕截图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果 C14配置为外部中断的输入、则应由源或拉电阻器驱动。 您可能正在使用内部拉动?  

    您是否在其它电路板上看到同样的问题/症状?  如果在其他电路板上工作、可能存在组装问题?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是正确的 C14被驱动、而问题是它没有触发中断。 引脚 B6是 FPGA 的输入。 没有内部/外部上拉电阻器。 FPGA 在加电时检测到它处于高电平。 对网络进行测量会将电压降至零、FPGA 会检测到变化。 这很可能是一个电路板问题、但在 为 UHPI 引导配置时、但在引导之前、了解 B6在加电时的初始状态会有所帮助。 这种行为是正常的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我重新设计了电路板、并放置了新的 DSP 芯片。 现在、当我写入 ochip 存储器0x10000000+并回读时、我始终回读2650或0x00000A00。 在芯片更改之前、我准确地写回和读回。 2560表示什么? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul:  
    您是否有机会查看此内容?  
    感谢您的反馈!

    谢谢、
    Jens、FAE  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为您从存储器中读回的值没有任何意义。  对电路板进行下电上电后是否具有相同的值?

    鉴于这是交换器件后出现的新问题、主要问题仍然是电路板组装问题。   可能一个或多个电源焊球未连接。

    您能准备好正确的已知寄存器复位值吗? 您能否正确读取/写入外设寄存器? 外部存储器怎么样? 是否有其他奇怪行为的迹象?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul:

    感谢您的反馈。 在返修之前、我能够使用 UHPI 从片上存储器中进行写回和读。 可以写入整个程序十六进制文件并准确地读回它。 现在 、根据我复位芯片的方式、我读回所有后续地址写入地址0x1000000的第一个值。如果我将芯片保持在复位状态、我回读0x00000A00 (int 2560)。 这必须是复位值。 我附上了一个 PDF 文件、其中包含我们必须对设计进行的一些更改、以解决一些过时产品和较长的交货周期问题、并希望由您运行这些更改以确保它们不会成为问题。  它们是对电源滤波器和 电压监控器电路的更改。 感谢您的反馈。 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul:

    感谢您的反馈。 在返修之前、我能够使用 UHPI 从片上存储器中进行写回和读。 我可以写入整个程序十六进制文件并准确地读回它。 现在 、根据我复位芯片的方式、我读回所有  后续地址写入地址0x1000000的第一个值。如果我将芯片保持在复位状态、我回读0x00000A00 (int 2560)。 这必须是复位值。 我附上了一个 PDF 文件、其中包含我们必须对设计进行的一些更改、以解决一些过时产品和较长的交货周期问题、并希望由您运行这些更改以确保它们不会成为问题。  它们是对电源滤波器和 电压监控器电路的更改。 感谢您的反馈。 谢谢

    e2e.ti.com/.../Working-and-Not-Working-Design-Differences.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Derek

    尚无反馈、  

    保罗  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul:

    我们仍然无法弄清这个问题。 包括时钟/PLL 在内的芯片部分看起来不工作。 观察所得的一个结果是使用了3.3V 时钟、但最大时钟输入为1.8V。 请参见随附的。 这在其他电路板上工作正常。 这是一个潜在问题吗? 如果对此有任何反馈、我们将不胜感激。  

    谢谢、

    Derek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../TMS320C6727-Max-Ratings-and-Clock.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Derek

    对拖延表示歉意。  是的、使用3.3V 驱动1.8V 输入是一个问题。输入不应被驱动在其绝对最大范围之外。