请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMDXIDK5718 主题中讨论的其他器件:CDCE913、
大家好、
我对 TMDXIDK5718评估板有疑问。
18pF 安装在 U23晶体单元(CDCE913)的负载电容 C172和 C173上。
CDCE913的寄存器值(晶振负载电容选择)与默认值不同、这是18pF 吗? 请回答。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
我对 TMDXIDK5718评估板有疑问。
18pF 安装在 U23晶体单元(CDCE913)的负载电容 C172和 C173上。
CDCE913的寄存器值(晶振负载电容选择)与默认值不同、这是18pF 吗? 请回答。