This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320C6678:TMS320C6678器件仿真

Guru**** 654100 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320C6678, EVMK2GX
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1124184/tms320c6678-tms320c6678-device-simulation

器件型号:TMS320C6678
主题中讨论的其他器件: EVMK2GX

我将 C6000系列与上述型号 TMS320C6678配合使用。我正在尝试使用德州仪器模拟器。但我无法在器件中选择仿真器选项。是否有任何可用选项?。即使是相关系列处理器选择、我也无法在连接选项中选择仿真器选项。 注意:我使用的是 CCS v5.5。是否有任何仿真可用性选项? 请告知您的问题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    Keystones 没有设备仿真器。 模拟器可用于某些早期系列、但不适用于此系列。 建议使用评估板。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

      我有一个示例代码。 我能够刷写 EVMK2GX 电路板中的代码。 但我不确定如何使用评估板 H/w 对其进行测试 这是我的查询。 例如:对于 UART,我可以通过 RS232刷写和测试电路板。

    同样、我需要知道如何测试电路板中的 McBSP 功能。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Thilak、

    您需要在 C6678 EVM 或 EVMk2GX 上测试 McBSP?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我需要在 EVMK2GX 评估板中测试 McBSP。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Thilak、

    我有一个 EVMK2GX 评估板。

    让我看看如何在 K2GX EVM 上测试 McBSP 并返回。

    我们需要首先检查作为 Processor SDK 6.3一部分的 McBSP 示例代码的可用性...如果是,则很容易测试...

    --

    我可能需要2 - 3天左右的时间、因为我必须使用 SDK 和测试设置来设置 K2G 板。

    --

    此致

    Shankari G

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Thilak、

    我能够使用 Processor SDK 6.3中的示例项目"McBSP_DigLpbkevmK2Gc66ExampleProject"在 K2G EVM 上测试 McBSP。

    来自 McBSP 示例程序的 UART 控制台中输出日志的快照。

    下面是我在 K2G EVM 上测试和运行 McBSP 环回测试的步骤。

    ===================================================================================================================================================

    1.下载并安装  PROCESSOR-SDK-RTOS-K2G https://www.ti.com/tool/PROCESSOR-SDK-K2G

    2.使用以下步骤生成 CCS PDK 示例。

    安装 PROCESSOR-SDK-RTOS-K2G 后、观察   PDK 软件包、C:\ti 下的"pdk_k2g_1_0_16"

    1. 启动命令提示符
    2. 转至目录  C:\ti\pdk_k2g_1_0_16\packages
    3. 运行 pdksetupenv.bat
      1. C:\ti\pdk_k2g_1_0_16\packages/pdksetupenv.bat
    4. DSPCore 示例:
      1. C:\ti\pdk_k2g_1_0_16\packages >pdkProjectCreate.bat k2G 几乎所有 DSP "C:\ti\pdk_k2g_1_0_16\packages "
    5. ARMCore 示例:
      1. C:\ti\pdk_k2g_1_0_16\packages >pdkProjectCreate.bat k2G 几乎所有 ARM "C:\ti\pdk_k2g_1_0_16\packages "
    6. 它将在 C:\ti\pdk_k2g_1_0_16\packages 下创建一个名为"MyExampleProjects"的文件夹。
    7. 您将找到即将创建的示例项目列表。 (大约总数为-92 个示例 )

    McBSP_DigLpbkevmK2Gc66ExampleProject 将是其中之一。

    4.将 McBSP 循环项目导入 CCS 并在 K2G EVM 上运行。

    连接和硬件设置:

    ===================================

    DIP 开关设置:-启动模式 SEL - SW3 - 00000 -无启动模式-适用于 CCS

    2.在 EVM 上的 XDS USB 端口和 PC-USB 端口之间连接 Mini USB 电缆。

    3. 在 EVM 上的 USB-UART 端口和 PC-USB 端口之间连接 Mini USB 电缆。

    4.禁用 DB9 UART 开关设置- SW12。

    4.在 PC 中,打开设备管理器,检测 USB-UART 连接的 COM 端口号,然后将其输入 Teraterm 或 putty。

    请观看有关如何在 K2G EVM 上运行的视频。

    e2e.ti.com/.../MCBSP_5F00_K2G.mp4

    此致

    Shankari G

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

      我尝试编译 McBSP 示例项目。我遇到一些错误。Pls 检查并建议

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Thilak、

    您的屏幕显示了导入 McBSP 项目时出现的一些基本错误...

    ----

    让我们逐步确认...

    在我的上一篇文章中给出的步骤中、您可以完成哪个步骤?

    您是否要发布已成功执行的步骤的快照。

    此致

    Shankari G

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

      通过 导入项目、我能够执行其他示例项目、如 UART n、并通过执行上述步骤获取输出。我仅在使用此 McBSP 项目编译后收到错误。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好!

    错误提示未找到 EDMA3 LLD。 确保已安装、版本可能具有重要意义、然后确保已在工程属性、常规、产品(在简单视图中)中找到并可用。 如果缺失、请参阅窗口、首选项、Code Composer、产品、 根据需要添加路径并重新查找。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Thilak、

    在 CCS 中,单击 McBSP 的项目属性-->转到 resource->Generic--> products->select "EDMA3 low level driver"--> Apply and Close。

    此更改后再次生成。

    此致

    Shankari G