您好!
1.VDD_内核可使用0.75V 和0.85V 电源。 这两种电压之间有何差异? 选择不同电压?有何影响
VDD_CORE、VDDR_CORE、VDD_MMC0、VDD_DLL_MMC0、VDDA_0P85_SERDES0、VDDA_0P85_USB0是否都可以由同一组直流/直流(0.85V)供电?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
1.VDD_内核可使用0.75V 和0.85V 电源。 这两种电压之间有何差异? 选择不同电压?有何影响
VDD_CORE、VDDR_CORE、VDD_MMC0、VDD_DLL_MMC0、VDDA_0P85_SERDES0、VDDA_0P85_USB0是否都可以由同一组直流/直流(0.85V)供电?
Song Xue、您好!
感谢您的查询。
Q.1 VDD_内核可使用0.75V 和0.85V 电源
VDD_CORE 支持两种工作电压。 使用0.75V 或0.85V 可为设计人员提供设计灵活性。
在0.85V 下运行 VDD_CORE 可减少电源轨的数量、并消除了 VDD_CORE 和 VDDA_CORE 之间的电源定序问题。 然而、相对于 在0.75V 下运行内核、在0.85V 下运行内核会增加功率耗散。
通过提供两个内核工作 范围 、 系统设计人员可以决定是否希望 以 提供 额外的0.75V 电源轨为代价降低功耗。
请参阅以下相关链接
问题2 :VDD_CORE、VDDR_CORE、VDD_MMC0、VDD_DLL_MMC0、VDDA_0P85_SERDES0、VDDA_0P85_USB0是否都能由同一组直流/直流(0.85V)供电?
我建议您通读数据表的以下部分、以了解允许的电源定序
7.10.2电源要求
7.10.2.1电源转换率要求
7.10.2.2电源定序
7.10.2.2.1上电排序
7.10.2.2.2断电排序
此致、
Sreenivasa