主题中讨论的其他器件:DRA829J
各位专家、您好!
是否有任何计划在下一版本的 SDK 中支持(修复) LCPD-20006?
这是原始主题的延续、我的客户要求分享状态。 我知道 SDK 版本8.2中尚不支持该功能。
此致、
还不错
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Andreas:
[引用 userid="4452 " URL"~/support/processors/group/processors/f/processors-forum/112307/am6548-plans to -fix-lcpd-20006/4193028#4193028"]这 是一个软件架构问题、它会影响所有当前 AM6x 器件、因为远程核心硬件基础架构在这些器件上几乎是相同的。 在软件中解决此问题后、所有器件都应受益于同一解决方案。感谢你的答复。 我明白了。
我有一个来自客户的相关问题、但请原谅我、目标器件与线程标题内容不同、略有不同。
问题1:我是否在理解 AM57x 不存在与 LPLD-20006相同的问题时进行了更正?
我们还查看了 AM57x 处理器 SDK 的发行说明、没有与上述内容类似的内容。
问题2:这是否意味着 DRA829J 无法将程序加载到 C66和 C7x DSP 内核中存在问题?
J721E 处理器 SDK 发行说明不仅提到了 Remoteproc/K3-r5f (LCPD-16545)、还提到了 Remoteproc/K3-DSP (LCPD-16535)。 这是否意味着 C66x 和 C7x DSP 内核存在相同的问题?
此致、
还不错
您好、O.H、
问题1:我是否在理解 AM57x 不存在与 LPLD-20006相同的问题时进行了更正?
AM57xx 一般不受影响、因为它不像 K3 SoC 那样遵循分布式资源模型。 Linux 控制分配给 IPU 和 DSP 的常见资源。 也就是说、建议应用程序确保固件中直接使用的任何外设完成(如 DMA 传输)。 IPU 和 DSP 还支持异步复位、因此更强大。
问题2:这是否意味着 DRA829J 无法将程序加载到 C66和 C7x DSP 内核中存在问题?
是的、这也适用于 C66x 和 C7x DSP。 所有 K3远程处理器都遵循分布式资源模型、因此它们必须释放资源并处于空闲状态(WFI/IDLE 等)。
此致
Suman