This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320C6713B:写入到写入的最小周转时间

Guru**** 608155 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1130883/tms320c6713b-minimum-turn-around-time-write-to-write

器件型号:TMS320C6713B

SPRU266表3-12位15-14指定了"最短周转时间。 周转时间控制读取之后写入(相同或不同 CE 空间)之间或从不同 CE 空间读取之间的 ECLKOUT 周期的最小数量。 仅适用于异步存储器类型。"

写入相同 CE 空间之间的区别是什么? 该周转时间是否可配置? 我在 SPRU266中没有看到它。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    写入相同 CE 空间之间不需要周转时间。   

    此致、

    James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我感谢有关 EMIF 控制器限制的反馈。 但是、在某些应用中、连接的器件需要特定的周转时间。 我想知道它是否可配置。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Glenn、我可能会误解您的要求。  写入相同的芯片选择不需要任何"周转"时间。  一般来说、周转时间是等待另一个器件停止驱动总线所需的任何延迟。  在这种情况下、写入始终由处理器驱动。  

    您可能希望在每次写入之间增加延迟?  您能更详细地描述一下写入器件时器件需要什么吗?

    此致、

    James  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    James、我知道你只是在努力提供帮助、但我的团队完全理解我们的问题。 我知道互联网论坛上的语气不是很好、所以我只会尊重他人。 我只是想确认写入相同 CE 空间之间的周转时间是不可配置的、我从您之前的陈述中推断出这一点。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Glenn、如果遇到错误、表示歉意。  只是试图了解您的问题以及您要实现的目标。  很多时候、这些论坛上都没有出现这种情况的背景、因此我们有时需要提出更多问题。

    因此、要回答您的问题、不能对写入相同 CE 空间的周转时间进行配置。   

    此致、

    James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 James。