你(们)好
现在我有问题、但不知道为什么、 您能为我解释一下吗?
我使用的是 SDK 7.3。 使用解串器连接 DPHY。 但有时无法工作。
因此我读取寄存器0x45800F8,当它工作时,值是0x27,0x4504048是0x333306,
但是、如果不起作用、0x45800F8 值为0x22或 ox15。 0x4504048为0x222200、 我认为校准后内部电阻器是不同的。
这与客户电路板上的项目相同。 大约3/50件会出现此问题。 当我更换另一个 TDA4芯片时、它会再次工作。 我对此感到困惑。 谢谢你。