This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SK-AM62:INA226需要 AM62x SD EVM

Guru**** 653220 points
Other Parts Discussed in Thread: INA226
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1131647/sk-am62-ina226-need-for-am62x-sd-evm

器件型号:SK-AM62
主题中讨论的其他器件:INA226

您好!

INA226被插入到 AM62x SD EVM 原理图中的大多数电源线中。

我假设您正在监控电流或电压、但正常运行是否有必要?

必须在大规模生产的产品中省去非必要组件、从而降低成本并减小电路板面积。 因此、我想知道是否需要它。

谢谢、

Astro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Astro、

    感谢您的查询。

    INA226在原型设计期间非常有用。 对于大规模生产、它取决于客户。  

    您可以考虑使用测试点在电路板上配置分流器进行初始原型设计、然后移除分流器。为了进一步优化成本 、只需进行极少的更改。

    此致、

    Sreenivasa

    。