请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AM5708 您好、香榭丽舍
客户发现 USB 磁盘读/写速度慢
SDK:ti-processor-sdk-linux-am57xx-evm-04.02.00.09-Linux-x86-Install.bin
内核:4.9.28
使用 hdparm 工具测试速度:
它表明它是 USB2.0、但速度仅为5Mbps、至少应为408Mbps。
谢谢。
Rgds
闪亮