This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PROCESSOR-SDK-J7200:通过 Type-C 端口启用 USB3.0超高速

Guru**** 545180 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1130833/processor-sdk-j7200-enabling-usb3-0-super-speed-via-type-c-port

器件型号:PROCESSOR-SDK-J7200

大家好、TI Champs

Quectel 的5G 模块需要使用 USB3.0超高速模式。

由于客户在 PSDK-Linux 8.x 最新版本的基础上测试了 J7200 EVM 套件、因此无法通过 Type-C 端口对 USB3.0进行测试。 但仅适用于 USB2.0高速。

您能告诉我们如何更改相关代码以通过 Type-C 端口支持 USB 3.0吗?  

此致、  

插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、TI Jacinto Champs

    J7200 SDK 似乎将 USB 模式限制为高速。  

    您是否能够检查是否可以通过 Type-C 端口支持 USB3.x?  

    另外、让我们知道如何设置 DT 和相关代码更改。

    此致、  

    插孔