This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM625:哪个寄存器可配置 RMII_REF_CLK src?

Guru**** 654100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1125752/am625-which-register-to-configure-rmii_ref_clk-src

器件型号:AM625

第一。 从描述中、应该有一个寄存器来配置 RMII_REF_CLK 源、这是哪个源?

2。 如何在 DTS 文件中配置 RMII-clock-ext?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Schulyer、

    你可以帮助吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否有这样的可配置选项?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您看一下 AM62x TRM 中的"12.3.1.2.1 CPSW0 RMII 接口"一章、似乎"内部时钟源"和"外部时钟源"之间的唯一区别是、在"内部"情况下、时钟来自 CLKOUT0、而在"外部"情况下、它来自"其他地方" (外部振荡器或 PHY)。 从 CPSW 的角度来看、它始终是外部的。

    如果您进一步查看"表5-22中有关以太网的"引导模式"一章。 以太网 RMII 时钟"您会看到、唯一有效的配置是 BOOTMODE 引脚8作为"0"(外部时钟源)。 BOOTMODE 引脚8为"1"的两个编码为"无效配置"。 任一 RMII1_REF_CLK 由"其他地方"或 CLKOUT0驱动。

    我非常确信、在 CPSW / RMII1_REF_CLK 电平上、只有外部时钟、引脚仅为输入(数据表也支持该引脚、即 RMII 参考时钟仅为输入)。 唯一的问题是 CLKOUT0是否被启用来驱动50MHz 时钟。

    当然、您的同事可能会有不同的答案。

    此致、

    Dominic

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Dominic、

    因此实际上只有 BOOTMODE_9 影响来启用 CLKOUT0输出。