请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
你好、
我正在寻找一款4核处理器、具有 USB2/3、DDR3/4、以太网、至少1GB RAM、UART 类型接口信号和 I2C。
您能给我一些建议吗?
谢谢、
Maxine
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你好、
我正在寻找一款4核处理器、具有 USB2/3、DDR3/4、以太网、至少1GB RAM、UART 类型接口信号和 I2C。
您能给我一些建议吗?
谢谢、
Maxine
尊敬的 Maxine:
如果您尚未看到以下页面、建议查看 TI.com 基于 Arm 的处理器上可用的基于 ARM 的处理器|德州仪器 TI.com。
在工业 /汽车领域中进行选择、并根据您查看可用选项的需要设置滤波器。 可以查看每个相关器件的数据表、以查看是否存在您所需的外设。
对于您的特定请求、AM65器件可能适合您的需求 基于 Arm 的处理器产品选择|德州仪器 TI.com。 请注意:
此致、
KB