This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM3357:AM3357

Guru**** 649970 points
Other Parts Discussed in Thread: AM3357
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1063775/am3357-am3357

器件型号:AM3357

您好!  

我对 AM3357器件的查询很少。  

  1. 使用 RMII 接口的 CPSW 接口的用例是什么? 它是否支持 HSR/PTP 或者它只是一个基于 MAC 的以太网接口?
  2. 为了将 HSR 与 PTPV2一起使用,要使用的配置是什么? 它是 PRU-ICSS MII 接口吗? 我们能否将 RMII 接口与 PRU-ICSS 配合使用?
  3. 为了将 HSR 与 PTPV1配合使用,要使用的配置是什么? 它是 PRU-ICSS MII 接口吗? 我们能否将 RMII 接口与 PRU-ICSS 配合使用?
  4. 如何在 PTPV1和 PTPV2之间进行配置?
  5. 请查找随附的具有 PRU-ICSS 的以太网 MII 的引脚多路复用文件 、该文件显示了在8位引导模式和 PRU-ICSS 中用于 NAND 闪存接口的 T17引脚之间的冲突。 如何解决此冲突? 由于两个存储器之间的成本影响、将 NAND 闪存更改为 eMMC 只是为了解决该引脚冲突并不是一个好主意。
  6. 从以下链接中、ICE 板的跳线设置适用于 CPSW 和 PRU-ICSS 配置、而不适用于 MII + PTPV1或 MII + PTPV2配置。 如果是,如何配置 PTPV1和 PTPV2? 请澄清 https://software-dl.ti.com/processor-sdk-linux/esd/docs/05_02_00_10/linux/Foundational_Components_PRU-ICSS_PRU_ICSSG.html#pru-icss-ethernet

此致、  

Dushyant

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、第5点的引脚多路复用文件随附在 now.e2e.ti.com/.../0636.AM335x.zip 上

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这里要回答您的问题的主要问题是、TI 最近没有针对 PRU AM335x 器件上的 HSR/PRP 的 SDK 支持。 CPSW 确实支持 HSR/PRP、但它在内核中提供、并且是独立的 CPSW、这是假设 CPSW 在双 Mac 模式下使用的。

    AM335x 器件上不支持 PTPv2、这是 因为 CPTS 模块仅支持 PTPv1。

    此致、

    Schuyler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Schuyler、您好、   

    感谢您的回复。 请在下面确认我的理解:-

    1. PRU-ICSS 的 HSR/PRP 和 PTP 支持现已停止?

    2. CPSW 仍然支持基于 Linux 的双 MAC 配置 HSR/PRP,可用于支持 IEC 62439-3规定的 HSR/PRP 的新设计?

    具有双 MAC 配置的 CPSW 也支持 PTPV1 (IEEE 1588:2002)?

    4.对于具有双 MAC 接口的 CPSW,可以使用 RMII 接口或需要使用 MII 接口?

    5. CPSW 应在具有最新 TI SDK 版本7.3且适用于 Linux 的 AM335x 器件上工作?

    6. HSR/PRP 和 PTP 应在非关闭负载模式下工作,因为 PRU 未被使用?

    7.是否有任何针对 HSR/PTP 使用的 CPSW 阻塞器问题?

    如果您能逐点答复、我将不胜感激。

    此致、  

    Dushyant