This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320C6678:TMS320C6671能否替代 TMS320C6678?

Guru**** 2131060 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320C6671, TMS320C6678
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1064676/tms320c6678-can-tms320c6671-replace-tms320c6678

器件型号:TMS320C6678
Thread 中讨论的其他器件:TMS320C6671

大家好、

客户正在寻找 TMS320C6678ACYP 的替代产品。

您能否提供 有关 TMS320C6678ACYP 和 TMS320C6671ACYP 的比较以供参考?

或者 C6678是否有更好的替代方案?

谢谢~

Ruixin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ruixin、

    据我所知 、TMS320C667X -> X 表示 C66x DSP 内核的数量。

                                  如果 X 为1 -->  TMS320C6671,它将有一个 C66x DSP 内核。

                                  如果 X 为8 ->  TMS320C6678、则它将具有8个 C66x DSP 内核。

    通常、它们会将偶数系列(例如 C6672C6674和 C6676以及 C6678)分组为兼容器件。

    同样、奇数系列、C6671等

    5月、更好的替代方案将是 C6674 / C6672

    有关其他特性和功能、请比较特定器件的产品文件夹。  

    https://www.ti.com/product/TMS320C6678 - C6678

    https://www.ti.com/product/TMS320C6672 - C6672

    https://www.ti.com/product/TMS320C6674 - C6674

    此致

    Shankari G

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shankari、

    客户现在 使用的是 TMS320C6678ACYP、 他们 设法找到了不带 A 的替代 TMS320C6678ACYP25

    我想知道 TI DSP C6678的芯片修订版本1.0和修订版本2.0有何差异。 使用修订版1.0器件的潜在问题是什么?

    谢谢~

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ruixin、

    >>我想知道    TI DSP C6678的芯片修订版1.0和修订版2.0有何差异。 使用修订版1.0器件的潜在问题是什么?

    访问 https://www.ti.com/lit/er/sprz334h/sprz334h.pdf -->第6页,“第4章芯片更新”

    此致

    Shankari G