This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VM:eMMC hs400、内核启动失败

Guru**** 1826070 points
Other Parts Discussed in Thread: TDA4VM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1056494/tda4vm-emmc-hs400-kernel-boot-failed

器件型号:TDA4VM
主题中讨论的其他器件:DRA829

您好、专家:

当我最近从 EMMC 启动内核时、它有时无法启动。 具体日志如下所示:  

  [11-45-41-102]
[11-45-41-102]U-Boot SPL 2021.01 (2021年11月18日- 16:46:20 +0800)
[11-45-41-102]型号:德州仪器 K3 J721E SoC
[11-45-41-114] EEPROM 在0x50处不可用、尝试在0x51处读取
[11-45-41-114]在0x51读取板载 EEPROM 失败1.
[11-45-41-115]电路板:J721EX-PM1-SOM 修订版 E2
[11-45-41-125]SYSFW ABI:3.1 (固件版本0x0015 '21.5.0--v2021.05 (极好的 LLAM')
[11-45-41-125] EEPROM 在0x50处不可用、尝试在0x51处读取
[11-45-41-131]在0x51读取板载 EEPROM 失败1.
[11-45-41-148]hwtest:ddrss->DDR_clk = 0x0
[11-45-41-149]hwtest:ddrss->DDR_freq0 = 0xe4e1c0
[11-45-41-149]hwtest:ddrss->DDR_freq1 = 0x1ad27480
[11-45-41-156] hwtest:ddrss->DDR_freq2 = 0x1ad27480
[11-45-41-233]尝试从 MMC1引导
[11-45-41-331]不支持来自器件17的 init_env!
[11-45-41-331]在 ARM64内核上启动 ATF ...
[11-45-41-331]
[11-45-41-332]注意:BL31:v2.5 (发行版):08.00.004-脏
[11-45-41-342]注意:BL31:构建时间:22:30:09,2021年8月4日
[11-45-41-451]
[11-45-41-451] U-Boot SPL 2021.01 (2021年11月18日- 16:46:20 +0800)
[11-45-41-451]模型:德州仪器 K3 J721E SoC
[11-45-41-516] EEPROM 在0x50处不可用、尝试在0x51处读取
[11-45-41-517]在0x51读取板载 EEPROM 失败1.
[11-45-41-517]电路板:J721EX-PM1-SOM 修订版 E2
[11-45-41-528]SYSFW ABI:3.1 (固件版本0x0015 '21.5.0--v2021.05 (极好的 LLAM')
[11-45-41-528] EEPROM 在0x50处不可用、尝试在0x51处读取
[11-45-41-537]在0x51读取板载 EEPROM 失败1.
[11-45-41-584]尝试从 MMC1引导
[11-45-42-556]
[11-45-42-556]
[11-45-42-556] U-Boot 2021.01 (2021年11月18日- 16:46:20 +0800)
[11-45-42-556]
[11-45-42-556] SoC:J721E SR2.0
[11-45-42-556]型号:德州仪器 K3 J721E SoC
[11-45-42-634] EEPROM 在0x50处不可用、尝试在0x51处读取
[11-45-42-634]在0x51读取板载 EEPROM 失败1.
[11-45-42-635]电路板:J721EX-PM1-SOM 修订版 E2
[11-45-42-648] DRAM:4 GiB
[11-45-42-699]闪存:0字节
[11-45-42-699]MMC:sdhci@4f80000:0、sdhci@4fb0000:1.
[11-45-42-699]输入:串行@2800000
[11-45-42-699]输出:串行@2800000
[11-45-42-699]错误:串行@2800000
[11-45-42-764] EEPROM 在0x50处不可用、尝试在0x51处读取
[11-45-42-764]在0x51读取板载 EEPROM 失败1.
[11-45-42-776]网络:无法获取以太网的 PHY@46000000:地址0
[11-45-42-776]am65_cpsw_Nuss_slave Ethernet@46000000:PHY_CONNECT ()失败
[11-45-42-776]未找到以太网。
[11-45-42-776]
[11-45-42-782]按任意键停止自动引导:0
[11-45-42-868]切换到分区#0,好的
[11-45-42-868]mmc0 (第0部分)是当前器件
[11-45-42-961]SD/MMC 位于器件0上
[11-45-42-962]加载'boot.scr'失败
[11-45-42-962]**无法识别的文件系统类型**
[11-45-43-340]18571776字节在370ms (47.9MiB/s)内读取
[11-45-43-366]97629字节在8ms 内读取(11.6 MiB/s)
[11-45-43-366]##平展设备树 blob、88000000
[11-45-43-366]使用0x88000000处的 FDT blob 启动
[11-45-43-378]正在将设备树加载到000000008fee5000,结束位置000000008fffffff... 好的
[11-45-43-385]
[11-45-43-385]正在启动内核...
[11-45-43-385]
[11-45-43-536][0.000000]在物理 CPU 上引导 Linux 0x000000 [0x411fd080]
[11-45-43-547][0.000000] Linux 版本5.10.41-g4c2eade9f7 (hq3513799@ps-div8-mk03)(Aarch64-ne-linux-gnu-gcc (A 配置文件体系结构的 GNU 工具链9.2-2019.12 (ARM-9.10))) 9.2.1 201923:2023 (2021年11月1日-2023日
[11-45-43-571][0.000000]机器模型:德州仪器 K3 J721E SoC
[11-45-43-584][0.000000]耳塞:MMIO32 0x0000000002800000处的 ns16550a0 (选项'')
[11-45-43-584][0.000000] printk:已启用引导控制台[ns16550a0]
[11-45-43-584][0.000000] EFI:未找到 UEFI。
[11-45-43-593][0.000000]保留存储器:创建了大小为0x00000000a0000000、大小为1 MIB 的 DMA 存储器池
[11-45-43-604][0.000000]、共:保留内存:初始化节点 r5f-dma-memory@a0000000、兼容 id shared-dma-pool
[11-45-43-616][0.000000]保留存储器:创建了大小为15 MIB 的0x00000000a0100000 DMA 存储器池
[11-45-43-616][0.000000]、共:保留内存:初始化节点 r5f-memory@a0100000、兼容 id sharedma-dma-pool
[11-45-43-627][0.000000]保留存储器:已创建 DMA 存储器池、地址为0x00000000a1000000、大小为1 MiB
[11-45-43-638][0.000000]、共:保留内存:初始化节点 r5f-dma-memory@a1000000、兼容 id sharedma-dma-pool
[11-45-43-649][0.000000]保留存储器:创建了大小为15 MIB 的0x00000000a1100000 DMA 存储器池
[11-45-43-662][0.000000]、共:保留内存:初始化节点 r5f-memory@a1100000、兼容 id shared-dma-pool
[11-45-43-662][0.000000]保留存储器:已创建 DMA 存储器池、地址为0x00000000a2000000、大小为1 MiB
[11-45-43-672][0.000000]、共:保留内存:初始化节点 r5f-dma-memory@a2000000、兼容 id sharedma-dma-pool
[11-45-43-683][0.000000]保留存储器:创建了大小为15 mib 的0x0000a2100000 DMA 存储器池
[11-45-43-695][0.000000]、共:保留内存:初始化节点 r5f-memory@a2100000、兼容 id sharedma-dma-pool
[11-45-43-696][0.000000]保留存储器:创建了大小为0x00000000a3000000的 DMA 存储器池、大小为1 MiB
[11-45-43-705][0.000000]、共:保留内存:初始化节点 r5f-dma-memory@a3000000、兼容 id sharedma-dma-pool
[11-45-43-717][0.000000]保留存储器:创建了大小为15 MIB 的0x00000000a3100000 DMA 存储器池
[11-45-43-729][0.000000]、共:保留内存:初始化节点 r5f-memory@a3100000、兼容 id shared-dma-pool
[11-45-43-730][0.000000]保留存储器:已创建 DMA 存储器池、地址为0x00000000a4000000、大小为1 MiB
[11-45-43-740][0.000000]、共:保留内存:初始化节点 r5f-dma-memory@a4000000、兼容 id shared-dma-pool
[11-45-43-751][0.000000]保留存储器:创建了大小为15 MIB 的0x00000000a4100000 DMA 存储器池
[11-45-43-763][0.000000]、共:保留内存:初始化节点 r5f-memory@a4100000、兼容 id shared-dma-pool
[11-45-43-764][0.000000]保留存储器:已创建 DMA 存储器池、地址为0x00000000a5000000、大小为1 MiB
[11-45-43-774][0.000000]、共:保留内存:初始化节点 r5f-dma-memory@a5000000、兼容 id sharedma-dma-pool
[11-45-43-786][0.000000]保留存储器:创建了大小为15 MIB 的0x00000000a5100000 DMA 存储器池
[11-45-43-800][0.000000]、共:保留内存:初始化节点 r5f-memory@a5100000、兼容 id shared-dma-pool
[11-45-43-801][0.000000]保留存储器:已创建 DMA 存储器池、地址为0x000000000000a6000000、大小为1 MiB
[11-45-43-808][0.000000]、共:保留内存:初始化节点 C66-DMA-MEMORY@a6000000、兼容 ID shared-DMA-pool
[11-45-43-820][0.000000]保留存储器:创建了大小为15 MIB 的0x00000000a6100000 DMA 存储器池
[11-45-43-833][0.000000]、共:保留内存:初始化节点 C66-memory@a6100000、兼容 id shared-dma-pool
[11-45-43-844][0.000000]保留存储器:创建了大小为0x00000000a7000000的 DMA 存储器池、大小为1 MiB
[11-45-43-844][0.000000]、共:保留内存:初始化节点 C66-DMA-MEMORY@a7000000、兼容 ID shared-DMA-pool
[11-45-43-854][0.000000]保留存储器:创建了0x00000000a7100000的 DMA 存储器池、大小为15 MIB
[11-45-43-866][0.000000]、共:保留内存:初始化节点 C66-memory@a7100000、兼容 id shared-dma-pool
[11-45-43-878][0.000000]保留存储器:已创建 DMA 存储器池、地址为0x000000000000a8000000、大小为1 MiB
[11-45-43-878][0.000000]、共:保留内存:初始化节点 C71-DMA-MEMORY@a8000000、兼容 ID shared-DMA-pool
[11-45-43-888][0.000000]保留存储器:创建了大小为15 MIB 的0x00000000a8100000 DMA 存储器池
[11-45-43-899][0.000000]、共:保留内存:初始化节点 C71-MEMORY@a8100000、兼容 ID shared-dma-pool
[11-45-43-913][0.000000]区域范围:
[11-45-43-913][0.000000] DMA [mem 0x0000800000080000000-0x00000000ffFFF]
[11-45-43-925][0.000000] dma32为空
[11-45-43-926][0.000000]正常[mem 0x00000001000000-0x00000008ffFFF]
[11-45-43-926][0.000000]每个节点的可移动区域开始
[11-45-43-936][0.000000]早期存储器节点范围
[11-45-43-936][0.000000]节点0:[MEM 0x000080000000-0x00009e7fff]
[11-45-43-947][0.000000]节点0:[MEM 0x000000009e800000-0x0000000000a8fffFF]
[11-45-43-947][0.000000]节点0:[MEM 0x000000a90000-0x000000a9fffFF]
[11-45-43-958][0.000000]节点0:[MEM 0x000000aa0000-0x0000abbfff]
[11-45-43-972][0.000000]节点0:[MEM 0x0000abc00000-0x00000000ffFFF]
[11-45-43-973][0.000000]节点0:[MEM 0x0000000880000000-0x00000008ffFFF]
[11-45-43-982][0.000000] Initmem 设置节点0 [mem 0x000080000000-0x00000008ffFFF]
[11-45-43-983][0.000000] CMA:保留0x0000000000000000处的512 MIB
[11-45-43-993][0.000000] psci:从 DT 探测导管方法。
[11-45-43-994][0.000000] psci:在固件中检测到 PSCIv1.1。
[11-45-44-007][0.000000] psci:使用标准的 PSCI v0.2函数 ID
[11-45-44-007][0.000000] psci:不需要迁移受信任的操作系统
[11-45-44-008][0.000000] psci:SMC 调用约定 v1.2
[11-45-44-019][0.000000]% pu:嵌入式2页/CPU s49880 r8192 d73000 u131072
[11-45-44-020][0.000000]在 CPU0上检测到 PIPT I-cache
[11-45-44-028][0.000000] CPU 特性:检测到:GIC 系统寄存器 CPU 接口
[11-45-44-028][0.000000] CPU 特性:检测到:EL2矢量硬化
[11-45-44-039][0.000000] CPU 特性:检测到 ARM 勘误表1165522、1319367或1530923
[11-45-44-051][0.000000]构建了1个区域列表、移动分组。 总页数:65472
[11-45-44-061][0.000000]内核命令行:console=ttyS2,115200n8 armeycon=ns16550a, mmio32,0x02800000 mtdparts=47040000.SPI.0:512k (rooti.tispboot3),2m (fi.tispl ),4m (pospratf=470b.b.prisphi@、b.prisphi@、b.rf=d(rf)b、b.ipspru.rf=(rf.f=d)(rf=24b.pru.pru.b.f=d)(rf.pru.pru.pru.b.f.f.f.f.b.b.b.f=d)(rf.pru.b.f.f.f.f.f.f.b.b.b.f.f.b.b.f=24b.b.b.b.b.b.b.b.b.b.b.b.b.b.b.b.b.b.b.f
[11-45-44-097][0.000000]条目高速缓存散列表条目:524288 (顺序:6、4194304字节、线性)
[11-45-44-112][0.000000] inode 高速缓存散列表条目:262144 (顺序:5、2097152字节、线性)
[11-45-44-113][0.000000] mem 自动初始化:栈:关闭、堆 alloc:关闭、堆自由:关闭
[11-45-44-130][0.000000]软件 IO TLB:已映射[mem 0x00000000 dc000000-0x00000000 e0000000](64MB)
[11-45-44-151][0.000000]内存:3372608K/4194304K 可用(10560K 内核代码、1240K rwdata、4160K rodata、1792K init、731K BSS、 297408K 保留、524288K CMA 保留)
[11-45-44-153][0.000000] slub:HWalign=64、order=0-3、MinObjects=0、CPU=2、Nodes =1
[11-45-44-163][0.000000] RCU:可抢占式 RCU 分层实现。
[11-45-44-164][0.000000] RCU:已启用 RCU 事件跟踪。
[11-45-44-176][0.000000] RCU:RCU 将 CPU 从 NR_CPU=256限制为 nr_CPU_IDs=2。
[11-45-44-176][0.000000]启用了任务 RCU 的 trampoline 变体。
[11-45-44-185][0.000000] RCU:RCU 计算出的调度程序入伍延迟值为25个 Jiffies。
[11-45-44-198][0.000000] RCU:调整 RCU_Fanout_leaf = 16、nr_CPU_IDs=2的几何结构
[11-45-44-198][0.000000] NR_IRQ:64、nr_IRQ:64、预分配 IRQ:0
[11-45-44-209][0.000000] GICv3:GIC:使用分离式 EOI/Deactivate 模式
[11-45-44-209][0.000000] GICv3:已实施960个 SPI
[11-45-44-210][0.000000] GICv3:已实现0个扩展 SPI
[11-45-44-221][0.000000] GICv3:经销商不支持范围选择器
[11-45-44-221][0.000000] GICv3:实施了16个 PPI
[11-45-44-232][0.000000] GICv3:CPU0:找到重新分配器0区域0:19000000x000000000
[11-45-44-233][0.000000]其[MEM 0x01820000-0x0182FFF]
[11-45-44-240][0.000000] GIC:为其启用变通办法:Socionext Synquacer pre-its
[11-45-44-249][0.000000] ITS@0x0000000001820000:已分配1048576器件@880800000 (平面、esz 8、psz 64K、SHR 0)
[11-45-44-261][0.000000] ITS:对 cmd 队列使用高速缓存刷新
[11-45-44-261][0.000000] GICv3:使用 LPI 属性表@0x00000008800b0000
[11-45-44-273][0.000000] GIC:为 LPI 属性表使用缓存刷新
[11-45-44-273][0.000000] GICv3:CPU0:使用分配的 LPI 挂起表@0x00000008800c0000
[11-45-44-285][0.000000]随机:从 start_kernel+0x32c/0x4d4调用 get_random_bytes、crng_init=0
[11-45-44-295][0.000000] arch_timer:cp15计时器以200.00MHz (phys)运行。
[11-45-44-307][0.000000]时钟源:arch_sys_counter:mask:0xffffffffffffffff max_cycles:0x2e2049d3e8、max_idle_ns:440795210634 ns
[11-45-44-308][0.000002] sched_clock:200MHz 时为56位、分辨率5ns、每4398046511102ns 换行一次
[11-45-44-319][0.008371]控制台:彩色虚拟设备80x25
[11-45-44-330][0.012939]校准延迟环路(跳过)、使用计时器频率计算得出的值。 400.00 BogoMips (lpj=800000)
[11-45-44-330][0.023610] pid_max:默认值:32768最小值:301
[11-45-44-341][0.028360] LSM:安全框架正在初始化
[11-45-44-342][0.033112]安装高速缓存散列表条目:8192 (顺序:0、65536字节、线性)
[11-45-44-353][0.040685]安装点高速缓存散列表条目:8192 (顺序:0、65536字节、线性)
[11-45-44-354][0.049854] RCU:分层 SRCU 实现。
[11-45-44-365][0.05494]平台 MSI:创建了 MSI 控制器@1820000域
[11-45-44-377][0.061228] PCI/MSI:创建了/bus@100000/中断控制器@1800000/msi-controller@1820000域
[11-45-44-378][0.070525] EFI 服务将不可用。
[11-45-44-389][0.075309] SMP:启动辅助 CPU ...
[11-45-44-390][0.080562]在 CPU1上检测到 PIPT I 高速缓存
[11-45-44-401][0.080591] GICv3:CPU1:找到重新分配器1区域0:0x0000000001920000
[11-45-44-401][0.080603] GICv3:CPU1:使用分配的 LPI 挂起表@0x00000008800d0000
[11-45-44-413][0.080641] CPU1:已启动辅助处理器0x00000001 [0x411fd080]
[11-45-44-414][0.080697] SMP:提供1个节点、2个 CPU
[11-45-44-430][0.110048] SMP:总共激活2个处理器。
[11-45-44-430][0.114854] CPU 特性:检测到:32位 EL0支持
[11-45-44-430][0.120108] CPU 特性:检测到:CRC32指令
[11-45-44-444][0.134323] CPU:所有 CPU 均在 EL2上启动
[11-45-44-445][0.138522]替代方案:修补内核代码
[11-45-44-450][0.143635] devtmpfs:已初始化
[11-45-44-462][0.152400]由于缺乏种子而禁用 KASLR
[11-45-44-474][0.157087]时钟源:Jiffies:MASK:0xFFFFFFFF max_cycles:0xFFFFFFFF、max_idle_ns:7645041785100000 ns
[11-45-44-474][0.167051] futex 散列表条目:512 (顺序:-1、32768字节、线性)
[11-45-44-488][0.174820] pinctrl 内核:已初始化 pinctrl 子系统
[11-45-44-488][0.180437] DMI 不存在或无效。
[11-45-44-492][0.184723] NET:注册协议系列16.
[11-45-44-501][0.192308] DMA:为原子分配预分配512 K2B GFP_kernel 池
[11-45-44-513][0.199618] DMA:预分配512 K2B GFP_kernel|GFP_DMA 池用于原子分配
[11-45-44-525][0.207630] DMA:预分配512 K2B GFP_kernel|GFP_dma32原子分配池
[11-45-44-526][0.215963]热力系统:寄存式调热器'step_wis'
[11-45-44-537][0.215966] thermal_sys:寄存式调热器"power_allocator"
[11-45-44-537][0.222436]硬件断点:找到6个断点和4个观察点寄存器。
[11-45-44-545][0.236086] ASID 分配器、初始化为65536个条目
[11-45-44-569][0.259254] HugeTLB 注册的16.0 GiB 页大小,预分配的0页
[11-45-44-583][0.266114] HugeTLB 已注册512 MIB 页大小,预分配0页
[11-45-44-583][0.272872] HugeTLB 注册的2.00 MIB 页大小,预分配的0页
[11-45-44-597][0.280993]密码:max_cpu_qlen 设置为1000
检测到[11-45-44-598][0.287275] K3-chipinfo 43000014.chipid:系列:J721E 修订版:SR2.0 JTAGID[0x1bb6402f]
[11-45-44-613][0.296128] VSYS_3V3:由 EVM_12v0供电
[11-45-44-613][0.300460] VSYS_5v0:由 EVM_12v0供电
[11-45-44-621][0.305133] iommu:默认域类型:已翻译
[11-45-44-622][0.310314] SCSI 子系统已初始化
[11-45-44-622][0.314468] MC:Linux 媒体接口:v0.10
[11-45-44-631][0.318841]视频开发:Linux 视频捕捉接口:v2.00
[11-45-44-632][0.324471] pps_core:LinuxPPS API 版本。 1已注册
[11-45-44-644][0.329542] pps_core:软件版本 5.3.6 -版权所有2005-2007 Rodolfo Giometti
[11-45-44-644][0.338879] PTP 时钟支持已注册
[11-45-44-657][0.342901] EDAC MC:版本:3.0.0
[11-45-44-658][0.346697] FPGA 管理器框架
[11-45-44-668][0.350611]时钟源:切换到时钟源 ARCH_SYS_COUNTER
[11-45-44-668][0.357066] VFS:磁盘配额 dquot_6.6.0
[11-45-44-681][0.361129] VFS:Dquot 高速缓存散列表条目:8192 (顺序0、65536字节)
[11-45-44-681][0.371008] NET:注册协议系列2.
[11-45-44-693][0.375648] IP ID 哈希表条目:65536 (顺序:3、524288字节、线性)
[11-45-44-694][0.384345] tcp_listen_portaddr_hash 哈希表条目:4096 (顺序:0、65536字节、线性)
[11-45-44-704][0.393112] TCP 建立哈希表条目:32768 (顺序:2、262144字节、线性)
[11-45-44-717][0.401309] TCP 绑定哈希表条目:32768 (顺序:3、524288字节、线性)
[11-45-44-717][0.409198] TCP:配置哈希表(建立32768 BIND 32768)
[11-45-44-728][0.415972] UDP 哈希表条目:2048 (顺序:0、65536字节、线性)
[11-45-44-740][0.422863] UP-Lite 哈希表条目:2048 (顺序:0、65536字节、线性)
[11-45-44-740][0.430270] NET:注册协议系列1.
[11-45-44-740][0.435019] RPC:注册后命名为 UNIX 套接字传输模块。
[11-45-44-752][0.441076] RPC:注册的 UDP 传输模块。
[11-45-44-753][0.445892] RPC:注册的 TCP 传输模块。
[11-45-44-763][0.450696] RPC:注册的 TCP NFSv4.1反向通道传输模块。
[11-45-44-764][0.457282] PCI:CLS 0字节、默认值为64
[11-45-44-779][0.461668]硬件性能事件:通过 ARMv8_cortex_a72 PMU 驱动器启用、提供7个计数器
[11-45-44-780][0.472233]初始化系统受信任的键环
[11-45-44-792][0.476863]工作集:TIMESTAMP_BITS =46 max_order=16 buck_order=0
[11-45-44-793][0.485293] squashfs:版本4.0 (2009/01/31) Phillip Lougher
[11-45-44-804][0.491566] NFS:注册 id_resolver 密钥类型
[11-45-44-804][0.496784]注册的密钥类型 id_resolver
[11-45-44-816][0.501055]注册的密钥类型 id_legacy
[11-45-44-817][0.505174] nfs4filelaout_init:NFSv4文件布局驱动程序正在注册...
[11-45-44-830][0.512023] nfs4flexfilelaout_init:NFSv4 Flexfile 布局驱动程序正在注册...
[11-45-44-830][0.519676] 9p:安装 v9fs 9p2000文件系统支持
[11-45-44-854][0.544445]注册的密钥类型非对称
[11-45-44-855][0.548632]注册的非对称密钥解析器'x509'
[11-45-44-864][0.553634]块层 SCSI 通用(BSG)驱动程序0.4版已加载(主要243)
[11-45-44-865][0.561193]已注册 IO 调度程序 MQ-Deadline
[11-45-44-880][0.565819]已注册 IO 调度程序 kyber
[11-45-44-880][0.571186] pinctrl-single 4301c000.pinctrl:94个引脚、尺寸376
[11-45-44-891][0.577351] pinctrl-single 11c000.pinctrl:173个引脚、尺寸692
[11-45-44-891][0.585906] K3-ringacc 2b800000.ringacc:无法获取 MSI 域
[11-45-44-908][0.592187] K3-ringacc 3c000000.ringacc:无法获取 MSI 域
[11-45-44-908][0.600170]串行:8250/16550驱动程序,10个端口,启用 IRQ 共享
[11-45-44-919][0.608325] arm-smmu-v3 36600000.iommu:IAS 48位、OA 48位(特性0x00001faf)
[11-45-44-927][0.617907] arm-smmu-v3 36600000。iommu:为 cmdq 分配了524288个条目
[11-45-44-937][0.627779] arm-smmu-v3 36600000。iommu:为 evtq 分配了524288个条目
[11-45-44-945][0.635853] arm-smmu-v3 36600000.iommu:MSI_domain abs-返回有线 IRQ
[11-45-44-955][0.649163]返修:模块已加载
[11-45-44-967][0.655580]循环:模块已加载
[11-45-44-967][0.659505]兆次采样:07.714.04.00-RC1
[11-45-44-967][0.664491] libphy:固定 MDIO 总线:探测
[11-45-44-979][0.668811] Tun:通用 TUN/TAP 器件驱动程序、1.6
[11-45-44-979][0.674233] igbvf:英特尔Registered千兆位虚拟功能网络驱动程序
[11-45-44-991][0.680638] igbvf:版权所有(c) 2009 - 2012英特尔公司。
[11-45-44-991][0.686714] sky2:驱动程序版本1.30
[11-45-45-003][0.691005] VFIO -用户级元驱动程序版本:0.3
[11-45-45-004][0.696742] i2c /dev/entries 驱动程序
[11-45-45-015][0.700932] sdhci:安全数字主机控制器接口驱动程序
[11-45-45-015][0.707252] sdhci:copyright (c) Pierre Osman
[11-45-45-027][0.711884] sdhci-pltfm:SDHCI 平台和驱动程序助手
[11-45-45-028][0.7181818189] SMCCC:SoC_ID:ARCH_SOC_ID 未实现,跳过....
[11-45-45-040][0.725344]开孔器:探测导管方法。
[11-45-45-040][0.729905]封装:版本3.12 (3d47a131)
[11-45-45-040][0.730187] OPTO:已初始化驱动程序
[11-45-45-051][0.739084] NET:注册协议系列17.
[11-45-45-052][0.743716] 9pnet:安装9P2000支持
[11-45-45-052][0.748117]注册的密钥类型 DNS_旋 变传感器
[11-45-45-060][0.752566]正在加载已编译的 X.509证书
[11-45-45-069][0.762091] K3-ringacc 2b800000.ringacc:无法获取 MSI 域
[11-45-45-088][0.768430] K3-ringacc 3c000000.ringacc:无法获取 MSI 域
[11-45-45-088][0.776561] ti-sci 44083000.dmsc:ABI:3.1 (固件版本0x0015 '21.5.0-v2021.05 (极好的 lam)
[11-45-45-110-][0.804292]随机:快速初始化完成
[11-45-45-141][0.833399] OMAP-i2c 40b00000。i2c:100kHz 时的总线0版本0.12
[11-45-45-45-142][0.839525] OMAP-i2c 40b10000.i2c:100kHz 时的总线1版本0.12
[11-45-45-154][0.845610] OMAP_i2c 42120000.i2c:总线2版本0.12、100kHz
[11-45-45-164][0.852095] pca953x 3-0020:未找到电源 VCC、正在使用虚拟稳压器
[11-45-45-164][0.858924] pca953x 3-0020:不使用 AI
[11-45-45-45-200][0.890930] pca953x 3-0022:未找到电源 VCC、正在使用虚拟稳压器
[11-45-45-45-200][0.897729] pca953x 3-0022:使用 AI
[11-45-45-21][0.902157] GPIO gpiochip1:(3-0022):设置自有 GPIO CTRL_PM_I2C_OE 失败
[11-45-45-45-222][0.909454]请求 HOG GPIO CTRL_PM_I2C_OE (芯片3-0022、偏移8)失败、-121
[11-45-45-45-223][0.917281] gpiochip_add_data_With _key:GPIO 472.495 (3-0022)注册失败、-121
[11-45-45-235][0.925612] pca953x:3-0022的探头失败、错误-121
[11-45-45-235][0.931381] OMAP_i2c 2000000.i2c:400kHz 时的总线3版本0.12
[11-45-45-246][0.937904] OMAP_i2c 2010000.i2c:400kHz 时的总线4版本0.12
[11-45-45-257][0.947983] OMAP_i2c 202000.i2c:400kHz 时的总线5版本0.12
[11-45-45-269][0.954351] pca953x 6-0020:未找到电源 VCC、正在使用虚拟稳压器
[11-45-45-2770][0.961174] pca953x 6-0020:不使用 AI
[11-45-45-298][0.986656] pca953x 6-0020:写入寄存器失败
[11-45-45-45-299][0.991695] pca953x:6-0020探头失败、错误-121
[11-45-45-45-309][0.997818] OMAP_i2c 2030000.i2c:总线6在400kHz 时修订0.12
[11-45-45-309][1.003922] omap_i2c 2040000.i2c:100kHz 时的总线7版本0.12
[11-45-45-320][1.009897] OMAP_i2c 2050000.i2c:100kHz 时的总线8修订版0.12
[11-45-45-331][1.016196] pca953x 9-0020:未找到电源 VCC、正在使用虚拟稳压器
[11-45-45-331][1.023016] pca953x 9-0020:不使用 AI
[11-45-45-359][1.050654] pca953x 9-0020:写入寄存器失败
[11-45-45-45-360][1.055690] pca953x:9-0020探头失败,错误-121
[11-45-45-45-375][1.061732] omap_i2c 2060000.i2c:400kHz 时的总线9修订版0.12
[11-45-45-45-384][1.068187] ti-sci-intr bus@100000:bus@28380000:interrupt-controller2:已创建中断路由器137域
[11-45-45-397][1.078162] ti-sci-intr bus@100000:interrupt-controller0:已创建中断路由器131域
[11-45-45-45-397][1.086965] ti-sci-intr 总线@100000:main-navss:interrupt-controller1:创建了中断路由器213域
[11-45-45-45-409][1.096798]已创建 ti-sci-inta 33d00000.interrupt-controller:中断聚合器域209
[11-45-45-426][1.117252] CDNs-torrent-phy 5050000.serdes: 4通道、最大位速率5.400Gbps
[11-45-45-439][1.124971] j721e-PCIe 2900000。PCIe:主机桥/bus@100000/PCIe@2900000范围:
[11-45-45-449][1.132645] j721e-PCIe 2900000。PCIe:IO 0x001000..0x0010010fff -> 0x0010001000
[11-45-45-45-450][1.140923] j721e-PCIe 2900000。PCIe:MEM 0x0010011000。0x0017ffff -> 0x0010011000
[11-45-45-45-461][1.149200] j721e-PCIe 2900000。PCIe:IB MEM 0x000000。0xffffffff -> 0x000000
[11-45-45-473][1.158122] j721e-PCIe 2900000。PCIe:无法获取复位 GPIO
[11-45-45-45-474][1.164026] j721e-PCIe:2900000 PCIe 的探头失败、错误-121
[11-45-45-45-488][1.170913] j721e-PCIe 2910000.PCIe:主机桥/bus@100000/PCIe@2910000范围:
[11-45-45-488][1.178577] j721e-PCIe 2910000.PCIe:IO 0x0018001000..0x0018010fff -> 0x0018001000
[11-45-45-496][1.186853] j721e-PCIe 2910000.PCIe:MEM 0x0018011000。0x001ffffffff -> 0x0018011000
[11-45-45-509][1.195130] j721e-PCIe 2910000.PCIe:IB MEM 0x0000.0x0x0x0xffffffff -> 0x000000
[11-45-45-509][1.204033] j721e-PCIe 2910000.PCIe:无法获取复位 GPIO
[11-45-45-45-520][1.209926] j721e-PCIe:探测器291000.PCIe 失败、错误-121
[11-45-45-532][1.216728] j721e-PCIe 292000.PCIe:主机桥/bus@100000/PCIe@2920000范围:
[11-45-45-45-533][1.224399] j721e-PCIe 292000.PCIe:IO 0x4400001000.0x4400010fff -> 0x0000001000
[11-45-45-452-542][1.232678] j721e-PCIe 292000.PCIe:MEM 0x4400011000.0x4407ffff -> 0x0000011000
[11-45-45-45-555][1.240955] j721e-PCIe 292000.PCIe:IB MEM 0x0000.0x0x0xffffffff -> 0x000000
[11-45-45-566][1.250100] k3-ringacc 2b800000.ringacc:环形加速器探测环:286、gp-ring [96、20] sci-dev-id:235
[11-45-45-567][1.259977] K3-ringacc 2b800000.ringacc:dma-ring-reset-quirk:disabled
[11-45-45-579][1.266736] K3-ringacc 2b800000.ringacc:RA 代理版本66346100、num_proxies:64
[11-45-45-452-592][1.275826] k3-ringacc 3c000000.ringacc:环形加速器探测环:1024、gp-ring [440、150] sci-dev-id:211
[11-45-45-603][1.285973] k3-ringacc 3c000000.ringacc:dma-ring-reset-quirk:已禁用
[11-45-45-604][1.292739] k3-ringacc 3c000000.ringacc:RA 代理版本66346100、num_proxies:64
[11-45-45-45-614][1.300759] 40a00000.serial:在 MMIO 0x40a00000 (IRQ = 15、base_baud = 6000000)处的 ttyS1是8250
[11-45-45-627-][1.310146] 2800000.serial:在 MMIO 0x2800000 (IRQ = 33、base_baud = 3000000)处的 ttyS2是8250
[11-45-45-627][1.318894] printk:启用控制台[ttyS2]
[11-45-45-627][1.318894] printk:启用控制台[ttyS2]
[11-45-45-45-638][1.327333] printk:禁用引导控制台[ns16550a0]
[11-45-45-639][1.327333] printk:禁用引导控制台[ns16550a0]
[11-45-45-649][1.337789] 2810000.serial: tmio 0x2810000处的 ttyS3 (IRQ = 34、base_baud = 3000000)是8250
[11-45-45-663][1.346736] 2840000.serial: tmio 0x2840000处的 ttyS6 (IRQ = 35、base_baud = 3000000)是8250
[11-45-45-674][1.357257] cdns-ufshcd 4e840.UFS:ufshcd_populate_vreg:假设已启用、则无法找到 VDD-HBA-supply 稳压器
[11-45-45-687][1.36775] cdns-ufshcd 4e840.UFS:ufshcd_populate_vreg:假设已启用、则无法找到 VCC 电源稳压器
[11-45-45-697][1.377928] cdns-ufshcd 4e840.UFS:ufshcd_populate_vreg:假设已启用、则无法找到 vccq-supply 稳压器
[11-45-45-706][1.388166] cdns-ufshcd 4e840.UFS:ufshcd_populate_vreg:假设已启用、则无法找到 vccq2电源稳压器
[11-45-45-707][1.398994] SCSI host0:ufshcd
[11-45-45-752][1.442618] DaVinci_MDIO 46000f00.MDIO:达芬奇 MDIO 修订版9.7、总线频率1000000
[11-45-45-767][1.450271] libphy:46000f00.MDIO:探测
[11-45-45-768][1.455263] hhq:输入 dp83822_probe
[11-45-45-777][1.459888] DaVinci_MDIO 46000f00.MDIO:PHY[1]:器件46000f00.MDIO:01、驱动器 TI DP83822
[11-45-45-789][1.468190] am65-cpsw-桁 架460000.ethernet:正在初始化 am65 cpsw 桁架版本0x6BA00101、cpsw 版本0x6BA80100端口:2个查询:00000000
[11-45-45-791][1.482185] am65-CPT 310d0000.CPT:CPT 版本0x4e8a010a、freq:200000000、add_val:4 pps:0
[11-45-45-799][1.491079] mmc0:CQHCI 版本5.10
[11-45-45-817-][1.500658] pca953x 4-0020:未找到电源 VCC、正在使用虚拟稳压器
[11-45-45-817][1.507356] pca953x 4-0020:不使用 AI
[11-45-45-843][1.531188] mmc0:使用 ADMA 64位的4f80000.MMC [4f80000.MMC]上的 SDHCI 控制器
[11-45-45-923][1.613692] mmc0:已启用命令队列引擎
[11-45-45-924-][1.618136] mmc0:地址0001处的新 HS400 MMC 卡
[11-45-45-937][1.623360] mmcblk0:mmc0:0001 8GUF4R 7.28 GiB
[11-45-45-938][1.627975] mmcblk0boot0:mmc0:0001 8GUF4R 分区1 31.9 MIB
[11-45-45-45-951][1.633968] mmcblk0boot1:mmc0:0001 8GUF4R 分区2 31.9 MIB
[11-45-45-953][1.639956] mmcblk0rpmb:mmc0:0001 8GUF4R 分区3 4.00 MIB、chardev (237:0)
[11-45-45-956][1.648726] mmcblk0:p1.
[11-45-46-119][1.810054] cdns-ufshcd 4e840.UFS:链接启动失败1.
[11-45-46-120][1.815535] CDNs-ufshcd 4e840.UFS:UFS 主机状态=0
[11-45-46-129][1.820573] CDNs-ufshcd 4e840.UFS:未完成的 reqs=0x0任务=0x0
[11-45-46-144][1.826825] cdns-ufshcd 4e840.UFS:saved_err=0x0、saved_uic_err=0x0
[11-45-46-145][1.833250] cdns-ufshcd 4e840.UFS:器件电源模式=1、UIC 链接状态=0
[11-45-46-156][1.840114] CDNS-ufshcd 4e840.UFS:PM in progress=0,系统 已挂起=0
[11-45-46-157][1.846723] cdns-ufshcd 4e840.UFS:Auto BKOPS=0、主机自块=0
[11-45-46-164][1.853066] CDNS-ufshcd 4e840.UFS:CLK GATE = 1
[11-45-46-175][1.857584] cdns-ufshcd 4e840.UFS:last_hibern8_exit_tstamp 为0us、hibern8_exit_cnt=0
[11-45-46-176][1.865748] cdns-ufshcd 4e840.UFS:上一个 intr 为1702329us、上一个 intr 状态为0x404
[11-45-46-186][1.873472] cdns-ufshcd 4e840.UFS:错误处理标志=0x0、请求 中止计数= 0
[11-45-46-198][1.880939] cdns-ufshcd 4e840.UFS:hba->uFS_version=0x210、主机功能=0x1587031f、caps=0x0
[11-45-46-198][1.889964] CDNS-ufshcd 4e840.UFS:quirks=0x0、dev。 古怪的=0x0
[11-45-46-211][1.895954] cdns-ufshcd 4e840.UFS:CLK:core_clk、速率:250000000
[11-45-46-211][1.902205] cdns-ufshcd 4e840.UFS:CLK:PHY_clk、速率:19200000
[11-45-46-220][1.908282] cdns-ufshcd 4e840.UFS:CLK:Ref_clk、速率:19200000
[11-45-46-230][1.914363] CDNs-ufshcd 4e840.UFS:ufshcd_print_pwr_info:[RX、TX]:齿轮=[0、0]、通道[0、0]、 PWR[无效模式、无效模式]、速率= 0
[11-45-46-242][1.926524] host_regs:00000000:1587031f 00000000 00000210 00000000
[11-45-46-243][1.932874] host_regs:00000010:00000000 00000000 00000000 00000000
[11-45-46-254][1.939217] host_regs:00000020:00000000 00000470 00000000 00000000
[11-45-46-254][1.945555] host_regs:00000030:00000008 00000001 00000000 00000000
[11-45-46-267][1.951893] host_regs:00000040:00000000 00000000 00000000 00000000
[11-45-46-268][1.958237] host_regs:00000050:00000000 00000000 00000000 00000000
[11-45-46-275][1.964574] host_regs:00000060:00000000 00000000 00000000 00000000
[11-45-46-287][1.970913] host_regs:00000070:00000000 00000000 00000000 00000000
[11-45-46-288][1.977249] host_regs:00000080:00000000 00000000 00000000 00000000
[11-45-46-300][1.983588] host_regs:00000090:00000000 00000000 00000000 00000000
[11-45-46-300][1.989927] CDNs-ufshcd 4e840.UFS:无 PA_ERR 记录
[11-45-46-311][1.995225] CDNS-ufshcd 4e840.UFS:无 dl_err 记录
[11-45-46-311][2.000525] CDNs-ufshcd 4e840.UFS:无 nL_err 记录
[11-45-46-320][2.005822] cdns-ufshcd 4e840.UFS:没有 tl_err 记录
[11-45-46-320][2.011120] cdns-ufshcd 4e840.UFS:无 DME_ERR 记录
[11-45-46-332][2.016509] cdns-ufshcd 4e840.UFS:没有 auto_hibern8_err 的记录
[11-45-46-333][2.022679] CDNs-ufshcd 4e840.UFS:无 fatur_err 记录
[11-45-46-342][2.028237] CDNs-ufshcd 4e840.UFS:在170344us 上为 LINK_STARTUP_FAIL[0]= 0x1
[11-45-46-343][2.0353535354] cdns-ufshcd 4e840.UFS:无 RESUE_FAIL 记录
[11-45-46-354][2.041089] CDNs-ufshcd 4e840.UFS:无 SUSPEND 记录
[11-45-46-354][2.046907] CDNs-ufshcd 4e840.UFS:无 DEV_RESET 记录
[11-45-46-368][2.052465] CDNs-ufshcd 4e840.UFS:无 host_reset 记录
[11-45-46-368][2.058109] cdns-ufshcd 4e840.UFS:无 task_abort 记录
[11-45-46-828][2.518614] OMAP_i2c 2010000.i2c:等待总线就绪超时
[11-45-46-828][2.524529] pca953x 4-0020:写入寄存器失败
[11-45-46-839][2.529503] pca953x:4-0020探头失败、错误-16
[11-45-46-852][2.535468] OMAP-mailbox 31f80000.mailbox:OMAP mailbox rev 0x66fc7100
[11-45-46-853][2.542311] OMAP-mailbox 31f81000.mailbox:OMAP mailbox rev 0x66fc7100
[11-45-46-864][2.549135] OMAP-mailbox 31f82000.mailbox:OMAP mailbox rev 0x66fc7100
[11-45-46-865][2.555952] OMAP-mailbox 31f83000.mailbox:OMAP mailbox rev 0x66fc7100
[11-45-46-879][2.562752] OMAP-mailbox 31f840.mailbox:OMAP mailbox rev 0x66fc7100
[11-45-46-891][2.572405] j721e-PCIe 292000.PCIe:主机桥/bus@100000/PCIe@2920000范围:
[11-45-46-893][2.57989898] j721e-PCIe 292000.PCIe:IO 0x4400001000.0x4400010fff -> 0x0000001000
[11-45-46-901][2.587979799] j721e-PCIe 292000.PCIe:MEM 0x4400011000.0x4407ffff -> 0x0000011000
[11-45-46-913][2.596059] j721e-PCIe 292000.PCIe:IB MEM 0x0000.0x0x0x0x0xFFFFFFFF -> 0x000000
[11-45-46-928][2.605243] ti-uDMA 285c0000.dma-控制器:通道:26 (tchan:13、rchan:13、gp-rflow:8)
[11-45-46-929][2.615403] ti-uDMA 31150000.dma-controller:channels:84 (tchan:42、rchan:42、gp-rflow:16)
[11-45-46-938][2.628751] SPI-NOR spi0.0:无法识别的 JEDEC ID 字节:FF 关闭 FF
[11-45-46-952][2.635626] SPI-NOR:spi0.0的探测失败,错误-2
[11-45-46-952][2.643005] SPI-NOR spi1.0:无法识别的 JEDEC ID 字节:FF 关闭 FF
[11-45-46-959][2.649884] SPI-NOR:spi1.0的探测失败,错误-2
[11-45-47-003][2.694615] DaVinci_MDIO 46000f00.MDIO:达芬奇 MDIO 修订版9.7、总线频率1000000
[11-45-47-018][2.702263] libphy:46000f00.MDIO:探测
[11-45-47-018][2.707145] hhq:输入 dp83822_probe
[11-45-47-0228][2.711769] DaVinci_MDIO 46000f00.MDIO:PHY[1]:器件46000f00.MDIO:01、驱动器 TI DP83822
[11-45-47-040][2.720070] am65-cpsw-Nuss 460000.ethernet:正在初始化 am65 cpsw Nuss 版本0x6BA00101、cpsw 版本0x6BA80100端口:2个查询:00000000
[11-45-47-043][2.733717] am65-cpsw-桁 架460000.ethernet:设置新的 flow-id-base 48
[11-45-47-051][2.740759] am65-cpsw-桁 架460000.ethernet:已初始化 cpsw ale 版本1.4
[11-45-47-066][2.747971] am65-cpsw-桁 架460000.ethernet:ALE 表大小64
[11-45-47-067][2.754297] am65-cpsw-nuss 460000.ethernet:CPT 版本0x4e8a010a、freq:500000000、add_val:1 pps:0
[11-45-47-079][2.764767] j721e-PCIe 292000.PCIe:主机桥/bus@100000/PCIe@2920000范围:
[11-45-47-079][2.764861] mmc1:CQHCI 版本5.10
[11-45-47-088][2.772272] j721e-PCIe 292000.PCIe:IO 0x4400001000.0x4400010fff -> 0x0000001000
[11-45-47-098][2.783902] j721e-PCIe 292000.PCIe:MEM 0x4400011000.0x4407ffff -> 0x0000011000
[11-45-47-110][2.791986] j721e-PCIe 292000.PCIe:IB MEM 0x0000.0xffffff-> 0x000000
[11-45-47-111][2.801499] j721e-PCIe 292000.PCIe:主机桥/bus@100000/PCIe@2920000范围:
[11-45-47-121][2.808985] j721e-PCIe 292000.PCIe:IO 0x4400001000.0x4400010fff -> 0x0000001000
[11-45-47-136][2.817072] j721e-PCIe 292000.PCIe:MEM 0x4400011000.0x4407ffff -> 0x0000011000
[11-45-47-139][2.825155] j721e-PCIe 292000.PCIe:IB MEM 0x0000.0x0000.0xffffff-> 0x000000
[11-45-47-147][2.835299] debugfs:名为'PD:242'的目录'pm_genpd'已存在!
[11-45-47-159][2.842731] debugfs:名为'pm_genpd'的目录'PD:241'已存在!
[11-45-47-159][2.850044] debugfs:名为'pm_genpd'的目录'PD:240'已存在!
[11-45-47-171][2.857373] debugfs:目录'PD:239'、父级'pm_genpd'已存在!
[11-45-47-185][2.865650]输入:/devices/platform/gpio-keys/input/input0上的 GPIO 键
[11-45-47-185][2.873128] j721e-PCIe 292000.PCIe:主机桥/bus@100000/PCIe@2920000范围:
[11-45-47-193][2.880635] j721e-PCIe 292000.PCIe:IO 0x4400001000.0x4400010fff -> 0x0000001000
[11-45-47-209][2.888721] j721e-PCIe 292000.PCIe:MEM 0x4400011000.0x4407ffff -> 0x0000011000
[11-45-47-209][2.896805] j721e-PCIe 292000.PCIe:IB MEM 0x0000.0x0x0x0000FFFFFF -> 0x000000
[11-45-48-140][3.831420] mmc1:使用 ADMA 64位的4fb0000.MMC [4fb0000.mmc]上的 SDHCI 控制器
[11-45-48-153][3.839591] j721e-PCIe 292000.PCIe:主机桥/bus@100000/PCIe@2920000范围:
[11-45-48-164][3.847117] j721e-PCIe 292000.PCIe:IO 0x4400001000.0x4400010fff -> 0x0000001000
[11-45-48-167][3.855205] j721e-PCIe 292000.PCIe:MEM 0x4400011000.0x4407ffff -> 0x0000011000
[11-45-48-175][3.863290] j721e-PCIe 292000.PCIe:IB MEM 0x0000.0x0x0x0x0000FFFFFF -> 0x000000
[11-45-48-215][3.899741] mmc1:地址59b4处的新高速 SDHC 卡
[11-45-48-216][3.905782] mmcblk1:mmc1:59b4 USD 7.51 GiB
[11-45-48-218][3.914436]毫米波1:P1 P2
[11-45-48-227][3.918521] j721e-PCIe 292000.PCIe:主机桥/bus@100000/PCIe@2920000范围:
[11-45-48-238][3.926066] j721e-PCIe 292000.PCIe:IO 0x4400001000.0x4400010fff -> 0x0000001000
[11-45-48-251][3.934193] j721e-PCIe 292000.PCIe:MEM 0x4400011000.0x4407ffff -> 0x0000011000
[11-45-48-252][3.942309] j721e-PCIe 292000.PCIe:IB MEM 0x0000.0x0x00000000 0xffffff-> 0x00000000
[11-45-48-258][3.943242] mmc0:运行 CQE 恢复
[11-45-48-272][3.965190] mmc0:运行 CQE 恢复
[11-45-48-293][3.985787] mmc0:运行 CQE 恢复
[11-45-48-307][4.000487] mmc0:运行 CQE 恢复
[11-45-48-351][4.045061] mmc0:运行 CQE 恢复
[11-45-48-372][4.063765] mmc0:运行 CQE 恢复
[11-45-48-391][4.083207] mmc0:运行 CQE 恢复
[11-45-48-403][4.087164] blk_update_request:I/O error、dev mmcblk0、扇区4195274 op 0x1:(write) flags 0x800 phys_seg 21 prio class 0
[11-45-48-420][4.098194] dev mmcblk0p1上的缓冲器 I/O 错误、逻辑块524405、丢失异步页面写入
[11-45-48-420][4.106452] dev mmcblk0p1上的缓冲器 I/O 错误、逻辑块524406、丢失异步页面写入
[11-45-48-424][4.114707] dev mmcblk0p1上的缓冲器 I/O 错误、逻辑块524407、丢失异步页面写入
[11-45-48-438][4.122960] dev mmcblk0p1上的缓冲器 I/O 错误、逻辑块524408、丢失异步页面写入
[11-45-48-450][4.131213] dev mmcblk0p1上的缓冲器 I/O 错误、逻辑块524409、丢失异步页面写入
[11-45-48-451][4.139467] dev mmcblk0p1上的缓冲器 I/O 错误、逻辑块524410、丢失异步页面写入
[11-45-48-460][4.147719] dev mmcblk0p1上的缓冲器 I/O 错误、逻辑块524411、丢失异步页面写入
[11-45-48-470][4.155972] dev mmcblk0p1上的缓冲器 I/O 错误、逻辑块524412、丢失异步页面写入
[11-45-48-484][4.164225] dev mmcblk0p1上的缓冲器 I/O 错误、逻辑块524413、丢失异步页面写入
[11-45-48-484][4.172477] dev mmcblk0p1上的缓冲器 I/O 错误、逻辑块524414、丢失异步页面写入
[11-45-48-498][4.191438] mmc0:运行 CQE 恢复
[11-45-48-548][4.237958] JBD2:恢复失败
[11-45-48-548][4.241271] EXT4-FS (mmcblk0p1):加载日志时出错
[11-45-48-561][4.247135] VFS:无法打开根设备"PARTUUUID=b0d2ca9d-d5fd-d942-93ba-bbe00faccb68"或未知块(179,1):错误-5
[11-45-48-574][4.258155]请附加正确的"root="引导选项;以下是可用分区:
[11-45-48-574][4.266490] 0100 4096 ram0
[11-45-48-582][4.266492](驾驶员?)
[11-45-48-582][4.272580]0101 4096 ram1.
[11-45-48-583][4.272581](驱动程序?)
[11-45-48-583][4.278669] 0102 4096 RAM2
[11-45-48-594][4.278670](驱动程序?)
[11-45-48-594][4.284754] 0103 4096 ram3.
[11-45-48-594][4.284755](驱动程序?)
[11-45-48-606][4.290842] 0104 4096 ram4.
[11-45-48-606][4.290844](驱动程序?)
[11-45-48-607][4.296930] 0105 4096 ram5
[11-45-48-607][4.296931](驱动程序?)
[11-45-48-615][4.303018]0106 4096 ram6.
[11-45-48-616][4.303020](驱动程序?)
[11-45-48-616][4.309104]0107 4096 ram7.
[11-45-48-616][4.309106](驱动程序?)
[11-45-48-628][4.315192] 0108 4096 ram8
[11-45-48-628][4.315193](驱动程序?)
[11-45-48-628][4.321276] 0109 4096 ram9.
[11-45-48-628][4.321278](驱动程序?)
[11-45-48-638][4.327364] 010A 4096 ram10
[11-45-48-638][4.327366](驱动程序?)
[11-45-48-638][4.333537] 010B 4096 ram11.
[11-45-48-651][4.333539](驱动程序?)
[11-45-48-652][4.339711] 010C 4096 ram12
[11-45-48-652][4.339713](驱动程序?)
[11-45-48-652][4.345883] 010d 4096 ram13.
[11-45-48-660][4.345884](驱动程序?)
[11-45-48-660][4.352059] 010e 4096 ram14
[11-45-48-660][4.352061](驱动程序?)
[11-45-48-671][4.358236] 010f 4096 ram15
[11-45-48-671][4.358237](驱动程序?)
[11-45-48-671][4.36422] B300 7634944 mmcblk0
[11-45-48-671][4.364424]驱动程序:mmcblk
[11-45-48-682][4.371202] B301 7634910 mmcblk0p1 b0d2ca9d-d5fd-d942-93ba-bbe00faccb68
[11-45-48-682][4.371204]
[11-45-48-693][4.380150] B360 7879680毫米波1
[11-45-48-693][4.380152]驱动程序:mmcblk
[11-45-48-694][4.386930] b361 63488 mmcblk1p1 83dd6755-01
[11-45-48-694][4.386931]
[11-45-48-704][4.393708] b362 7815168 mmcblk1p2 83dd6755-02
[11-45-48-704][4.393710]
[11-45-48-715][4.400490]内核严重错误-未同步:VFS:无法在未知块(179,1)上安装根 FS
[11-45-48-717][4.408908] CPU:0 PID:1 Comm:swapper/0未被污染5.10.41-g4c2eade9f7 #1
[11-45-48-727][4.415935]硬件名称:德州仪器(TI) K3 J721E SoC (DT)
[11-45-48-727][4.421751]呼叫追踪:
[11-45-48-729][4.424196] dump_backtrace+0x0/0x1a0
[11-45-48-737][4.427845] show_stack+0x18/0x68
[11-45-48-737][4.431150] dump_stack+0xd0/0x12c
[11-45-48-738][4.434538]紧急+0x16c/0x334
[11-45-48-748][4.437583] MOUNT_BLOCK_ROOT+0x1c4/0x254
[11-45-48-748][4.441577] MOUNT_ROOT+0x10c/0x140
[11-45-48-749][4.445052] Prepare_namespace +0x130/0x170
[11-45-48-760][4.449134] kernel_init_freeed+0x210/0x23c
[11-45-48-760][4.453478] kernel_init+0x14/0x114
[11-45-48-760][4.456954] RET_FANK_+0x10/0x34
[11-45-48-771][4.460518] SMP:停止辅助 CPU
[11-45-48-771][4.46431]内核偏移:禁用
[11-45-48-772][4.467906] CPU 特性:0x0040022、20006008
[11-45-48-781][4.472160]内存限制:无
[11-45-48-788][4.475204]--[结束内核紧急状态-未同步:VFS:无法在未知块(179,1)上安装根 FS ]--

按内核配置 EMMC 的具体配置如下:
  时钟:200000000 Hz
  实际时钟:200000000 Hz
  VDD:7 (1.65 - 1.95V)
  总线模式:2 (推挽)
  芯片选择:0 (无关)
  功率模式:2 (开启)
  总线宽度:3 (8位)
  计时技术规格:10 (MMC HS400)
  信号电压:1 (1.80 V)
  驱动程序类型:0 (驱动程序类型 B)

当我尝试将 EMMC 工作模式设置为 HS200时、似乎在没有此问题的情况下正常启动,但我们使用的 EMMC 支持 hs400