请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AM5718 主题中讨论的其他器件:TMDXIDK5718、 TLK105
您好!
我在我们的定制板上使用 SDK-Linux-AM57X 06_03_00_106。
我们的板具有3个以太网端口。
它类似于 TMDXIDK5718。 但它没有2个千兆位(1000Mb)以太网端口。
我们使用了用于乙醚 PHY 的 DP83848MSQ/NOPB 来连接到 PRU-ICSS (3x 100m 兼容端口)。
*我无法获取 TLK105。
但它们不可用。
我认为驱动程序未初始化。
我们是否需要更改以太网 PHY 驱动程序?
请告诉我以太网端口可用。