主题中讨论的其他器件:ADC3643、 AM3352、 ADC3642、 TIDA-01555、 ADC3660、 AM5728
大家好
我的客户正在寻找一款可连接 ADC3643且具有成本效益的 Sitara 处理器、他们有以下问题:
AM4372或 AM3352的 McASP 是否适合处理以下提及的用例/数据速率?
您会推荐的任何其他处理器?
此致
Ueli
----------------------
首先、我想使用在16MSPS 至64MSPS 之间运行采样的单个 ADC364x (ADC3642或 ADC3643)执行32倍的复数解调和抽取、以提供20位+20位 IQ 样本、即无数据丢失、最大动态范围。 总的来说、我计算出在10Mbps 至40Mbps 之间为4个通道/线(假设是单线串行)。 大多数/所有 Sitara 芯片都至少有4个 McASP Rx 通道、因此这是可能的。
作为延伸目标、我想使用两个以64MSPS 运行的 ADC3643执行复数解调和32倍抽取、以提供20位+ 20位 IQ 样本。 总的来说、我计算出在40Mbps 时为8通道/线(假设是单线串行化)。 我没有详细了解 Sitara 芯片中的 McASP 外设、但看起来所有 Sitara 芯片都至少有2个4通道 McASP、因此这也是可能的。
请确认上述内容是否适用于 AM335x 和 AM437x 系列产品。