主题中讨论的其他器件:AM6441、
您好!
我正在查看 AM64x 功耗估算工具 电子表格、并有几个问题/说明。
1.似乎没有任何方法可以禁用 CPU 内核。 例如、如果我想对 AM6441用例建模、如何禁用 A53内核1? 我是否只需将其利用率设置为0%? 这实际上没有太大意义、至少基于 TI 通常是如何制作这些电子表格的。 电子表格是否通过磁力识别0%来表示时钟门/禁用内核? 或者0%是否与时钟门控等效? 同样的问题适用于 所有内核、A53、R5F、M4、PRU。 即使0%表示未激活、我建议只需为每个引脚添加启用/禁用选项即可进行改进。 这更直观。
2. TI 是否计划在功耗估算工具中创建一个配套的应用手册来解释设置?
3、有一个被称为"功耗估算模式"的设置、可以采用两个值中的一个、典型值和最大值。 您能不能描述这些内容是什么意思? 最大值是否指的是硅工艺光谱的热端?
AM6442数据表显示了最高1600MT/s 的 DDR4/LPDDR4 Power 电子表格没有此选项。 这是一个很重要的原因、因为 DDR 是电源的一个重要部分。
这可能需要选择、但在 LVCMOS IO 部分下、有两个 MCU UART 行和两个 MCU SPI 行、但它们的名称是相同的、它是否应该与 MCU UART0和 MCU UART1类似? MCU SPI0和 MCU SPI1类似吗?
谢谢你