大家好、
您能否确认 TMDSEMU560V2STM-UE 的最新固件是否为“sd_xds560v2_firmware_2.2.0.5”? 我们的客户目前正在查看固件更新、但他们注意到、在接收 IP 地址之前、探测仅在"短"时间内发送3个 DHCP 请求。 这种行为是否是故意的? 探测器是否可以定期发送 DHCP 请求,直到它实际接收到 IP 地址?
此致、
卡洛
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
您能否确认 TMDSEMU560V2STM-UE 的最新固件是否为“sd_xds560v2_firmware_2.2.0.5”? 我们的客户目前正在查看固件更新、但他们注意到、在接收 IP 地址之前、探测仅在"短"时间内发送3个 DHCP 请求。 这种行为是否是故意的? 探测器是否可以定期发送 DHCP 请求,直到它实际接收到 IP 地址?
此致、
卡洛
我相信2.2.0.5是 Spectrum Digital XDS560v2探测器的最新固件版本。
对于请求:
[引用 userid="392211" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1048412/tmdsemu560v2stm-ue-firmware-version "]探测器是否可以发送周期性的 DHCP 请求,直到它实际收到 IP 地址?Spectrum Digital 不再营业、因此我需要确定哪个组现在维护探测器的固件并向其发出请求。
我会随时向您发布我的进度。
谢谢
Ki
您好 Ki、
根据我们的客户、使用静态 IP 无法解决他们的问题、因为探测器必须定期发送 DHCP 请求。 是否可以在固件级别获得进一步支持?
他们已经调查了静态 IP 等大多数变通办法、并得出结论:只有以下功能可以解决该问题、根据最好的解决方案进行排序、其中第3项不是首选解决方案。
1.探测器定期发送 DHCP 请求,直到获得 IP。
2.探测支持 IEEE 802.1x 证书(EAP-TLS)。
3.配置静态 IP 时,探测器会发送免费 ARP
感谢您的持续指导。
此致、
卡洛
我需要与工程部门讨论这一点。 我会随时向您发布我收到的任何更新。
谢谢
Ki
我们已经与工程部门讨论了这一点、并探讨了一些选项。 请注意、不会立即解决。 为此、我深表歉意、并提供适当的期望。
Ki