您好!
如何在 K2G EVM 上运行 McBSP 回路测试?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
如何在 K2G EVM 上运行 McBSP 回路测试?
如何在 K2G EVM 上运行 McBSP 回路测试?
========================================================================
先决条件 :
1.下载并安装"PPROCESSOR-SDK-RTOS-K2G"
来自 https://www.ti.com/tool/PROCESSOR-SDK-K2G
(请在建议的路径中安装 SDK:C:\ti\)
2.下载并安装 CCS 9.3 https://www.ti.com/tool/download/CCSTUDIO/9.3.0.00012
(请在建议的路径中安装:C:\ti\)
=====
步骤:
=====
使用以下步骤生成 CCS PDK 示例。
安装 PROCESSOR-SDK-RTOS-K2G 后、观察 PDK 软件包、C:\ti 下的"pdk_k2g_1_0_16"
McBSP_DigLpbkevmK2Gc66ExampleProject 将是其中之一。
4.将 McBSP 循环项目导入 CCS 并在 K2G EVM 上运行。 (==== >请按照以下视频中有关如何导入、重新构建和运行的步骤进行操作)
连接和硬件设置:
===================================
DIP 开关设置:-启动模式 SEL - SW3 - 00000 -无启动模式-适用于 CCS
2.在 EVM 上的 XDS USB 端口和 PC-USB 端口之间连接 Mini USB 电缆。
3. 在 EVM 上的 USB-UART 端口和 PC-USB 端口之间连接 Mini USB 电缆。
4.禁用 DB9 UART 开关设置- SW12。
4.在 PC 中,打开设备管理器,检测 USB-UART 连接的 COM 端口号,然后将其输入 Teraterm 或 putty。
请观看有关如何在 K2G EVM 上运行 McBSP 示例的视频。
在观看视频时,单击“最大化”按钮...
e2e.ti.com/.../0458.MCBSP_5F00_K2G.mp4
来自 McBSP 示例程序的 UART 控制台中输出日志的快照。
此致
Shankari G