H、
如何重新构建适用于 K2G EVM 的 PROCESSOR-SDK-RTOS-K2G 6.3的 PDK 和 SDK?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
H、
如何重新构建适用于 K2G EVM 的 PROCESSOR-SDK-RTOS-K2G 6.3的 PDK 和 SDK?
Q1:如何为 K2G 重新构建 PROCESSOR-SDK-RTOS-K2G 6.3的 PDK 和 SDK?
答案:
先决条件 :
(请在建议的路径中安装 SDK:C:\ti\)
2.下载并安装 CCS 9.3 https://www.ti.com/tool/download/CCSTUDIO/9.3.0.00012
PDK 编译
1.打开命令提示符。
2.转到 PDK 的安装目录
>CD C:\ti\pdk_k2g_1_0_16\packages
3.运行 setupenv.bat 以设置环境变量。
C:\ti\pdk_k2g_1_0_16\packages/pdksetupenv.bat
4.使用 gmake 生成 PDK
C:\ti\pdk_k2g_1_0_16\packages/gmake clean -j4
C:\ti\pdk_k2g_1_0_16\packages/gmake all -j4
SDK 构建
1.打开命令提示符。
2.转到 processor_sdk_rtos_k2g_6_03_00_106的安装目录
>CD C:\ti\processor_sdk_rtos_k2g_6_03_00_106
3.运行 setupenv.bat 以设置环境变量。
C:\ti\processor_sdk_rtos_k2g_6_03_00_106>setupenv.bat
4.使用 gmake 生成 SDK
C:\ti\processor_sdk_rtos_k2g_6_03_00_106>gmake clean -j4
C:\ti\processor_sdk_rtos_k2g_6_03_00_106>gmake all -j4
此致
Shankari G