请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TDA3MA 您好!
我编写了一个小型应用、该应用使用 SPI 配置 AWR 单芯片 IC、
当我启动调试时、它不会进入主循环并从开始、它实际上将进入 boot_cortex_m.c 并从_c_int00_template (binds0、1);函数开始。
__attribute__((section(".text:_c_int00_noargs"),已使用,裸机))
void _c_int00_noargs (void)
{
_c_int00_template (binds0、1);
}
为什么会这样、我如何解决它?
谢谢、
Yishai、