This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA3MA:调试错误

Guru**** 655270 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR2243, TDA3MA
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1018380/tda3ma-debug-errors

器件型号:TDA3MA
Thread 中讨论的其他器件:AWR2243

您好!

我在 TDA3MA SoC 上运行调试时遇到问题;我要编写单芯片 SPI 总线以将配置文件发送到 AWR2243。

编译过程没有任何错误、但当我在 CCS 上运行调试时、我收到了错误按摩器 (请参阅下图)。

有人说、他的想法是什么可能出错的? 请提供帮助、

感谢所有的重播者、

Yishai、

错误消息:

Cortex_M4_IPU1_C0:文件加载程序:验证失败:地址0x00010000处的值不匹配请验证目标存储器和存储器映射。
Cortex_M4_IPU1_C0:GEL:文件:C:\Users\yisha\workspace_v10\chimera\CHYDRA_DIG_BM_20210701\CHYDRA_ARM_DIG\Debug\CHYDRA_ARM_DIG.out:发生数据验证错误、文件加载失败。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您正在尝试将代码加载到地址0x10000。

    默认情况下、GEL 脚本不会在 Ammu 中映射此映射。

    请参阅将为 IPU 初始化 Ammu 的 TDA3 GEL 文件。

    C:\ti\ccs1031\ccs\ccs_base\emulation\gel\TDA3x\TDA3xx_multicore_reset.gel

    您可以将代码/数据段更改为存储器地址0x8000000、并且能够正确加载。

    此致、
    斯坦利