This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 66AK2H06:66AK2H06DAAW2 (0至85C)和66AK2H06DAAWA2 (-40至100C)之间的差异

Guru**** 1552380 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1020539/66ak2h06-difference-between-66ak2h06daaw2-0-to-85c-and-66ak2h06daawa2--40-to-100c

器件型号:66AK2H06

我的客户想知道66AK2H06DAAW2 (0至85C)和66AK2H06DAAWA2 (-40至100C)之间的区别。
我认为这种差异只是温度范围? 是否有任何规格差异?
客户可以直接从66AK2H06DAAW2 (0至85C)更换为66AK2H06DAAWA2 (-40至100C)?
请告诉我们他们是否需要照顾。

此致

Koji Sakurai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    樱井-圣

    可以使用扩展温度器件"A"版本。 这应该是直接替换、并且不需要任何额外的硬件/软件注意事项。