请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AM5749 SDK 版本:ti-processor-sdk-linux-am57xx-evm-05.03.00.07
您好,
我对导入配置参数有两个问题:
(1).SampleInData 是否 支持视频输入或 多 个图像?
(2)如果支持 samplpleInData、如何设置以及如何准备视频和图像?
有关 Caffe-Jacinto 量化测试的其他问题:
我测试 imagenet_jacintonet11v2_iter_160000.caffemodel 并设置 quantize:true 在 deploy.prototxt 中,保存 pool5的输出,然后删除 quantize:true,再次保存 pool5的输出,
结果是一样的。"量化:真"似乎不起作用。因此、如果 量化:真 有效、输出会发生什么情况?
谢谢、
陈 POCA