您好、香榭丽舍
目前、在调试 J7200 DEMOProject (BOOT_APP_MCU_RTOS)时、所有 CAN (8个通道)均采用相同的配置方式、但:
主域 CAN12被阻止、请参阅下面的 TX 波形;
2.主域 CAN15初始化并写入基址0x02698000后、所有 CAN 不会发送任何数据包、控制器电流编码为7500mA 至6800mA。
谢谢。
Rgds
闪亮
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、香榭丽舍
目前、在调试 J7200 DEMOProject (BOOT_APP_MCU_RTOS)时、所有 CAN (8个通道)均采用相同的配置方式、但:
主域 CAN12被阻止、请参阅下面的 TX 波形;
2.主域 CAN15初始化并写入基址0x02698000后、所有 CAN 不会发送任何数据包、控制器电流编码为7500mA 至6800mA。
谢谢。
Rgds
闪亮
闪亮
您能回答以下问题
1.我认为这是在定制电路板上测试的、而不是在 J7200 EVM 上测试的?
2.在其他内核上是否有任何其他软件在运行、还是仅运行 CAN 应用程序的 MCU1_0?
3.如果不配置 CAN12,系统是否按预期运行?
[引用 userid="15023" URL"~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1131859/j7200xsomxevm-can12-is-blocked ]2. 在初始化主域 CAN15并将其写入基址0x02698000后、所有 CAN 不会发送任何数据包、控制器电流编码为7500mA 至6800mA。4、CAN15是否与总线断开连接? 是否发生协议错误? 在这种情况下、其他 CAN 实例是否正常工作、并且 CAN 15仅出现问题?
此致
Karan
是的、在 基于 SDK 08_04的定制电路板上进行测试。
2.no、 仅 MCU1_0正在运行。
3.seven,包括 CAN12 μ F、但只有 CAN12工作时出错,TX 波如上图所示。
配置了8 个 CAN、包括 CAN12,CAN15。 CAN15在 CAN_mcanRamInitDone()中时被阻止。 其他 CAN 工作错误 (无输出)。
搜索 μ A
复制 μ A