大家好、
客户希望控制1.2V 和1.8V 电压。 客户可以找到"AM18x Power 电子表格"、但他们想知道具体情况。
1.2V 和1.8V 均为总功率吗? 如果没有、请告知我们每个电压1.2V 和1.8V 的功耗。
此致、NY
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
客户希望控制1.2V 和1.8V 电压。 客户可以找到"AM18x Power 电子表格"、但他们想知道具体情况。
1.2V 和1.8V 均为总功率吗? 如果没有、请告知我们每个电压1.2V 和1.8V 的功耗。
此致、NY
您好、您可以找到以下链接以及随附的电源电子表格。 请尽快检查并回答。
https://processors.wiki.ti.com/index.php/AM18x_Power_Consumption_Summary
您可以从上面的网站 e2e.ti.com/.../8838.AM18x_5F00_PowerSpreadsheet_5F00_RevD.xls 下载
然后、客户询问电子表格中的问题详细信息。
1) 1)速度表根据有效白单元中的输入值自动缩放?
2) 2)如果客户想要查看 DVDD (1.8V)功耗、 他们可以查看"IO18"列吗?
除了上述问题之外、网站还显示了功耗汇总表、总值是否包括1.2V 和1.8V?
他们希望分别知道1.2V 和1.8V。
/resized-image/__size/320x240/__key/communityserver-discussions-components-files/791/0511.png
您好、NY、
[引用 userid="214367" URL"~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1135743/am1808-power-consumption-summary-file/4217551 #4217551]2)如果客户想查看 DVDD (1.8V)功耗、 他们是否可以查看"IO18"列? [/报价]没错。 IO 功耗分别在 AB 和 AC、IO18和 IO33列中进行了详细说明。 确保在电池 G-4中正确配置 DVDD 电压。
[引用 userid="214367" URL"~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1135743/am1808-power-consumption-summary-file/4217551 #4217551]1)速度表会按活动白色单元格中的输入值自动缩放? [/报价]没错。 工作表右侧显示了功耗估算输出、列 Q -> AD。
功耗估算工具的左侧是输入/配置面板。
左下角有预定义的"基本配置"宏/按钮、请参阅左侧的第472行。 确保为 MS-Excel "启用内容"、单击这些按钮应将输入面板配置为典型用例。 这样、您将看到功率估算工具的不同配置文件、包括输入和输出。
此致、
Colin