This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] 66AK2H12:如何为 K2H 重新构建 PROCESSOR-SDK-RTOS-K2H 6.3的 PDK 和 SDK?

Guru**** 633105 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1137981/faq-66ak2h12-how-to-re-build-the-pdk-and-sdk-of-processor-sdk-rtos-k2h-6-3-for-k2h

器件型号:66AK2H12

您好!

如何为 K2H 重新构建 PROCESSOR-SDK-RTOS-K2H 的 PDK 和 SDK?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如何为 K2H 重新编译 PROCESSOR-SDK-RTOS-K2H 6.3的 PDK 和 SDK?

    答案:

    先决条件: processor_sdk_rtos_k2hk _6_03_00_106

    (请在建议的路径中安装 SDK:C:\ti\)

    PDK 编译

     1.打开命令提示符。  

     2.转到 PDK 的安装目录

        >CD C:\ti\pdk_k2hk _4_0_16\packages

    3.运行 setupenv.bat 以设置环境变量。

       C:\ti\pdk_k2hk _4_0_16\packages/pdksetupenv.bat

    4.使用 gmake 生成 PDK

       C:\ti\pdk_k2hk _4_0_16\packages >gmake clean -j4

       C:\ti\pdk_k2hk _4_0_16\packages/gmake all -J4

    SDK 构建

     1.打开命令提示符。  

     2.转至 processor_sdk_rtos_k2hk 6_03_00_106的安装目录

       >CD C:\ti\processor_sdk_rtos_k2hk _6_03_00_106

    3.运行 setupenv.bat 以设置环境变量。

       C:\ti\processor_sdk_rtos_k2hk _6_03_00_106>

    4.使用 gmake 生成 SDK

       C:\ti\processor_sdk_rtos_k2hk _6_03_00_106>gmake clean -j4

        C:\ti\processor_sdk_rtos_k2hk _6_03_00_106>gmake all -j4

    此致

    Ranjeet