This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320C6457:DSP 上的 VCP2

Guru**** 1543210 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1040271/tms320c6457-vcp2-on-dsp

器件型号:TMS320C6457

尊敬的 Sirs:

我需要在 DSP C64x 上使用 VCP2。

特别是、我的代码对 VCP2的参数进行编程、并且在 VCP2启动后、我在 EDMA 中断上接收 VCPREVT。 (仅一个)。

检查与输入数据相关的决策数据、在输入帧长度<=2048时工作正常。

对于大于2048的帧长度、我们仅接收到一 个 VCPREVT、但 VCP2仍在运行。

在之前的所有测试中、我们都没有看到 XEVT 事件!!!!

我们的测试的起始代码是 HiberCalculation (Texas Instrument)。

您是否有一些指示用于对帧 Len >2048的 VCP2和 EDMA3进行编程?

当 Fl > 2048且 VCP2完成时、DSP 代码应执行哪些操作?

 

提前感谢。

 

Fabio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Fabio、

    请注意,根据产品页面 https://www.ti.com/product/TMS320C6457,C64x 没有设计支持 。 我们的团队在该部件上不再拥有硬件或软件专业知识。

    我能做的最好的就是指向 https://www.ti.com/product/TMS320C6457#software-development 。 如果处理器 wiki 上有任何有关该部件的文档、则该部件将在今年早些时候脱机。 如果您有您想要的特定 Wiki 文章、我可以从存档中获取它、但当我检查 Wiki 页面标题时、我在标题名称中找不到任何 VCP 或 VCP2。

    此致、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    该手册指出总内存为32K、但每个阶段存储的位数为2**(K-1)。 这样、您可能会在内存上运行。 在这种情况下、应使用滑动窗口方法。