This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM5K2E02:MAC 源地址高/低寄存器

Guru**** 646230 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/980438/am5k2e02-mac-source-address-high-low-registers

器件型号:AM5K2E02

SPRUHZ3A–2014年8月–2015年4月修订版声明:-

第 2.8.1节 GbE 开关子系统初始化过程

步骤1. 配置 CPSW_CONTROL 寄存器

步骤2. 配置 MAC1_SA MAC2_SA (如果是 KeyStone II、则为 MAC3_SA 和 MAC4_SA)源地址 HI 和 lo 寄存器

步骤3. 通过对 CPSW_STAT_PORT_EN 寄存器进行编程来启用所需的统计端口

步骤4. 配置 ALE

步骤5. 配置 MAC 模块

步骤6. 配置 MDIO 和外部 PHY (如果使用)步骤7。 配置 SGMII 模块

但这是本手册中唯一发生的情况。 如果需要在寄存器列表中的哪个位置配置这些端口、每个端口是否有8个1?