This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSEMUPROTRACE:Blackhawk XDS560v2系统跟踪&仿真器:用于调试&跟踪

Guru**** 1706270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/976447/tmdsemuprotrace-blackhawk-xds560v2-system-trace-emulator-usage-for-debug-tracing

器件型号:TMDSEMUPROTRACE

我也在考虑采用具有 ETH 接口的 Blackhawk XDS560v2 System Trace Emulator、我对此有一些问题。

https://www.blackhawk-dsp.com/products/jtag-emulators/xds560v2

它基于 TI 的 XDS560v2参考设计、  

https://www.ti.com/tool/TMDSEMUPROTRACE

有人遇到过 Blackhawk? 我想知道它是否同样正常工作? 。  它与 CCS 的工作方式是否相同?

此外、我是否需要使用一些额外的许可证/需要额外的许可证才能使用 CCS 中的此探测器?

从 TI 的 XDS 560v2说明中可以看出、它支持 ETM (该说明称为"ARM 内核引脚跟踪"、这有点令人困惑、它是嵌入式跟踪 Macrocells..) 但我对 Blackhawk 探测器不太了解,他们提到了系统跟踪模块,我不知道它是否仅涵盖 ETB,或者...。  最后、我想能够对提供 ETM 的 TI 所有 Cortexes 进行跟踪。

使用此探头跟踪是否正常。? CCS 是否有任何模块可用于跟踪功能?  使用它是否需要一些额外的许可证?

我还想使用网络/ETH 接口、并且需要知道 CCS 的 XDS560v2配置是否允许通过 IP 实际访问仿真器。   

因此、如果有人能够澄清上述任何内容、那将会很好...