This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRA718:DDR3替代方案和相关问题

Guru**** 2663045 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDEP-0097, DRA718

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/975406/dra718-ddr3-alternatives-and-questions-about-it

器件型号:DRA718
主题中讨论的其他器件:TIDEP-0097

尊敬的 TI 团队:  

请查看下面的客户问题。  

  1. TIDEP-0097中使用的部件号:MT41K512M16HA-125 AIT:A:SDRAM - DDR3L 内存 IC 8Gb (512M x 16)并行800MHz 13.5ns 96-FBGA (14x9)  

  1. 客户项目中使用的替代部件号: MT41K512M16VRP-107 IT:P :DRAM 芯片 DDR3L SDRAM 8Gbit 512Mx16 1.35V 96引脚 TFBGA由分销商推荐的 DDR3内存。

 DS: https://media-www.micron.com/-/media/client/global/documents/products/data-sheet/dram/ddr3/ddr3l_8gb_x16_1cs_twindie_v00h.pdf?rev=22af12ce29de4defa41e06e9beebd61f

请您澄清我们在下面提到的问题;

  1. 这种替代的 DDR3L MT41K512M16VRP-107 IT:P 是否  适用于具有现有 SDK 支持的 DRA718BJGCBDRQ1、或者我们是否需要对软件进行一些修改?
  2. 如果我们需要在现有 SDK TI 软件中进行一些修改,TI 是否支持相同的软件?SDK 中需要哪些类型的修改?需要对此进行澄清。
  3. DRA718BJGCBDRQ1是否支持 双裸片 DDR3L 存储器?
  4. DRA718BJGCBDRQ1是否支持 1.07ns@CL=13 (DDR3-1866)?
  5. DDR3信号的布线准则、以便通过上述 DDR3存储器部件号来降低延迟 MT41K512M16VRP-107 IT:P。
  6. 在 PCB 布局期间、是否需要遵循任何其他指南以实现新 DDR3L 存储器的顺利集成?

谢谢、致以诚挚的问候

Jens

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请参阅此帖子、其中询问了几个相同的问题(完全相同的内存器件型号): e2e.ti.com/.../3602765

    1) IO 设置(如驱动器/ODT)可能需要更改、但寻址不应更改(4Gb 8位 DDR3存储器与8Gb 16位存储器具有相同数量的组/列/行)。

    2) 2)除了潜在的 IO 寄存器设置之外、我不知道任何其他所需的软件修改。 TI 提供了一个 XLS 工具来调整 IO 设置。

    3) 3)请参阅上述 E2E 帖子、相同的规则适用于 DRA718。

    4) 4)不支持 CAS 延迟13、但该设置只能在比 DRA71x 器件支持的频率快得多的情况下使用。 存储器应向后兼容较慢的频率、在这种频率下可使用较慢的 CAS 延迟。 请与内存供应商确认。

    5) 5)我很抱歉、但我不理解被询问的内容。 请您澄清一下吗?

    6) 6)请参阅 DRA718数据表以了解布局/布线指南。  

    此致、
    Kevin