请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AM5706 主题中讨论的其他器件:LP8764-Q1、 DRA821、 TPS6594-Q1、 LP8732-Q1、 LP8733-Q1、
您好!
根据 Jacinto7 DRA821评估模块(EVM)用户指南,有主 PMIC (TPS6594-Q1)和从 PMIC (LP8764-Q1)。 什么是主 PMIC? 从 PMICTM 这意味着 SPMI 主器件和从器件?
对于 DRA71x EVM CPU 板上的 LP8733-Q1和 LP8732-Q1、是否存在类似的关系(主/从 PMIC)?
这些 PMIC 似乎没有 SMPI,而是有 I2C。
谢谢、此致、
松本秀美