This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320VC5410A:ZWS 封装的引脚分配

Guru**** 1512800 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1012486/tms320vc5410a-pin-assignment-of-zws-package

器件型号:TMS320VC5410A

您好!

我需要 ZWS 封装的引脚分配列表。
在 VC5410A 的数据表中、只有 GGU 封装的引脚分配。
如果 ZWS 和 GGU 的引脚分配相同、我只需参考数据表。
是一样吗?
https://www.tij.co.jp/jp/lit/ds/symlink/tms320vc5410a.pdf?ts=1606296952275

此致、
G.F.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 TI 工程师:

    请就这一问题给我一个答复。

    此致、

    G.F.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我在 TI.com 上看不到 GGU 软件包。 数据表中指出、表2-1适用于144引脚 BGA 封装。 这似乎与"封装选项附录"中列出的 GWS 和 ZWS 封装相关。 我的结论是表2-1中的引脚分配适用于 GWS 和 ZWS 封装。

    我将看到我是否可以在内部确认这一点。

    此致、
    弗兰克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以在 TI 封装页面上找到 ZWS 和 GGU 封装。 BGA 映射与 ME 看起来完全一样(两个144引脚 BGA 封装)。 表2-1. 端子分配适用于 ZWS 和 GGU。

     https://www.ti.com/packaging/docs/searchtipackages.tsp?packageName=BGA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    感谢您的答复、很抱歉耽误您的时间。
    现在、我了解表2-1中列出的引脚分配适用于 ZWS 和 GGU。
    谢谢你。

    此致、
    G.F.