您好!
我希望我可以在这里获得一些帮助、以解决我们应用中的 BUF_alloc 问题。 我们使用的是 TI TMS320DM6446、DSP BIOS 为5.33。 DSP 上运行两个任务、一个是调用 BUF_alloc、另一个是调用 BUF_FREE 以从池中释放存储器。 我已经看到 BUF_alloc 的随机故障、因为它返回 tcf 文件中定义的范围之外的虚假存储器地址(非 NULL)、如下所示:
bios.MEM.instance("JPG_DDR2").len = 0x03000000;
bios.MEM.instance("JPG_DDR2").base = 0x8cffe000;
bios.MEM.instance("JPG_DDR2").createHeap = 1;
bios.MEM.instance("JPG_DDR2").enableHeapLabel = 1;
bios.MEM.instance("JPG_DDR2").heapLabel = prog.extern ("SEG1");
bios.MEM.instance("JPG_DDR2").heapSize = 0x03000000;
一旦此故障开始、它将越来越频繁地发生、最终 BUF_alloc 将不再提供 有效 的存储器地址。
请分享您对 问题可能的根本原因的想法、或提供一些关于如何解决问题的建议。
谢谢!
6月