This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320C6474:查找 MCU/MPU 的建议

Guru**** 2507255 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/970306/tms320c6474-looking-for-suggestion-for-mcu-mpu

器件型号:TMS320C6474

大家好、

对于以下要求、我们是否可以为客户提供一些服务:

• 双核或四核 ARM 内核、最低1GHz 速度
•RGMII 或其他1 Gb 以太网接口
•LPDDR4 RAM 接口
•eMMC 5.1闪存接口
•电源管理和睡眠模式。
•PCI Express (1x 通道)或 SDIO
•温度范围:-40至+85°C 或更高
•提供裸片或晶圆形式、最好具有已知合格裸片

如果您有任何疑问、请告诉我。

谢谢、

Jonathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    如果我们有与客户一起提供的内容、是否有此请求的更新?

    谢谢、

    Jonathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Jonathan

    请向您的客户指出以下器件系列

    https://www.ti.com/product/AM6548 

    这似乎接近于他们的要求。  

    请注意、我们通常不会在公共论坛上参与晶圆/ KGD。  这些是在非常罕见和特殊的情况下完成的敬业度、需要对机会大小和成本进行大量评估。  对于这样的情况、最好通过适当的 TI 销售渠道离线发送请求。  

    此致

    Mukul