Thread 中讨论的其他器件: SysConfig
我知道 AM6548有两个独立的以太网系统。 以下各点是否准确?
- CPS2g 系统:
- 具有两个外部千兆位接口、但仅1个千兆位接口连接到 CPU。 这意味着、即使通过、您也可以将两个千兆位接口连接到外部器件、但它们在 CPU 内外仍然出现瓶颈
- 可用作 L2学习开关、该开关允许以太网流量以线速在两个外部端口之间传输、而与在 A53内核上运行的 Linux 操作系统无关。
- PRU 系统
- 具有6个外露的千兆位接口
- 可运行 PRU 逻辑或作为连接到 A53 CPU 的简单千兆位以太网接口运行。
此外、
CPU 和 PRU 以太网接口之间的带宽限制是多少?
PRU 千兆位接口是否能够连接在一起以用作 L2学习开关、从而允许流量在 PRU 端口之间传输而无需使用 A53 CPU 资源?