当我收到 EVM 板时、SD 卡中包含的 TI SDK 为05_01_00_11。 该预构建软件包中包含的引导加载程序/内核是我能够使用的唯一版本。 我已经使用 mksdboot.sh 脚本尝试了07_01_00_17预构建的引导加载程序和内核、但这不起作用。 我尝试使用 Arago dunfalls 分支标签07.01.00.006手动构建 TISDK tisdk-Tina-image、这正是 TI SDK 07_01_00_17所说的它基于此代码、并且以相同的方式失败。 TI 文档显示07_01_00_17是此处理器要使用的 SDK。
感谢您的任何帮助。
下面列出了控制台输出中的错误日志。
SYSFW ABI:3.1 (固件版本0x0014 '20.8.5-v2020.08b (极好的 LLA)
尝试从 MMC2引导
在 ARM64内核上启动 ATF...
注意:BL31:v2.3 ():07.01.00.004-1-g52c334fc3-mis脏
注意:BL31:构建时间:2020年11月25日15:36:28
U-Boot SPL 2020.01-g3c9ebdb87d (2020年11月25日- 16:00:38 +0000)
SYSFW ABI:3.1 (固件版本0x0014 '20.8.5-v2020.08b (极好的 LLA)
检测到:SER-PCIEUSBEVM 版本 E3
尝试从 MMC2引导
U-Boot 2020.01-g3c9ebdb87d (2020年11月25日- 16:00:38 +0000)
SoC:AM65X SR1.0
型号:德州仪器 AM654基板
电路板:AM6-COMPROCEVM 修订版 E3
DRAM:4 GiB
MMC:sdhci@4f80000:0、sdhci@4fa0000:1
正在从 MMC 加载环境... am654_ssdhci_execute:调优失败
sdhci_send_command:状态更新超时!
sdhci_send_command:状态更新超时!
sdhci_send_command:状态更新超时!
sdhci_send_command:状态更新超时!
sdhci_send_command:状态更新超时!