大家好。
如前所述、我在 AM5728 EVM 上尝试最后一个 SDK。 我采用了预构建的内核、并尝试了所有提供的 DTB - IP2加载崩溃:
[14.932891] remoteproc remoteproc1:远程处理器5502000.IPU 现已启动
[14.935089] OMAP-IMU 55082000.MMU:IOMMU 故障:DA 0x8020b5e0标志0x0
[14.935089] remoteproc remoteproc1:在5502000.IPU 中检测到崩溃:类型 mmmufault
[14.935119] OMAP-IMU 55082000.MMU:55082000.MMU:errs:0x00000002 da:0x8020b5e0 PgD:0xebb40dc2 * PgD:px96100002
[14.935211] remoteproc remoteproc1:处理5502000.IPU 中的 crash #1
[14.935211] remoteproc remoteproc1:正在恢复5502000.IPU
14.935424] OMAP-rproc 5502000.IPU:OMAP rproc 5502000.IPU 崩溃
[14.935424] remoteproc remoteproc1:在5502000.IPU 中检测到崩溃:键入致命错误
[14.963165] OMAP-IMU 55082000.MMU:55082000.MMU:2.1版
我在 e2e 论坛上阅读了很多文章、但找不到相关的东西、IMHO。 最令人不安的是-我拿起所有标准 EVM 组件在标准 EVM 上运行!
为什么这不起作用?
我该怎么做?
非常感谢。