请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:OMAP3525 您好!
我需要在使用 OMAP3525的平台上执行调试活动、为此我需要购买一个提供基本功能的 JTAG 探针。
在 TI 网站上、我找到了以下器件:
从网页上可访问的文档中可以看出、对 OMAP3525的支持仅适用于 XDS200。
OMAP3525是一款成熟的产品、我们希望它也能得到 XDS110的支持。
因此、我想问 XDS110器件是否实际上不能支持 OMAP3525、或者是否缺少网页。
谢谢、
Antonio