请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320DM6446 您好!
我的客户正在使用 TMS320DM6446BZWT8。
他为 F18引脚提供24MHz OSC 时钟(1.8V、方波)作为 USB 时钟。
但当他观察时钟时、电压摆幅为0至1.5V (而不是1.8V)。
对于其他相关引脚、F16为1.8V、F17引脚为0V、F19为 NC。
这是预期的吗?
他还为 L1引脚提供27MHz OSC 时钟、用于 DSP 时钟。
L1输入的电压摆幅为0至1.8V。
谢谢、此致、
田志郎一郎