请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TDA2HF 您好、TI
我的器件是 TDA2X,没有此平台的示例,因此我将该平台设置为“ti.platforms.evmDRA7XX" at all the makefile from dra7’example,
(..\IPC_3_45_00_00\examples\DRA7XX_BIOS_elf\ex01_hello)。
编译工作正常、生成2个 .xe66文件
----------------------------------
make[2]:离开目录'e:/Users/abdcustom/workspace_v6_2/CmIpcDemo/dsp2
使 profile = release hello_dsp2.x
make[2]:输入目录'e:/Users/abdcustom/workspace_v6_2/CmIpcDemo/dsp2
编号
#生成 bin/release/configuro/linker.cmd ...
E:/ti/VISION_SDK_02_05_00_00/ti_components/os_tools/windows/xdctools_3_30_04_52_core/xs --xdcpath="E:/ti/VISION_SDK_02_05_00_00/ti_components/os_tools/bios_6_40_03_39/packages;E:/ti/VISION_SDK_02_05_00_00/ti_components/os_tools/ipc_3_30_00_05_eng/packages;E:/ti/VISION_SDK_02_05_00_00/ti_components/os_tools/windows/xdctools_3_30_04_52_core/packages
xdc.tools.configuro -o bin/release/configuro \
t ti.targets.elf.c66 \
-c E:/ti/VISION_SDK_02_05_00_00/ti_components/cg_tools/windows/c6000_7_4_2 \
-p ti.platforms.evmDRA7XX:dsp2 \
-b ./shared/config.bld -r 版本\
-cfgArgs "{\
配置文件:\"释放\"
}" Dsp2.cfg
正在制作 package.mak (由于 package.bld)...
正在为软件包配置生成接口(因为 package/package.xdc.inc 比 package.XDC 旧)...
从 package/cfg/Dsp2_pe66.cfg 配置 Dsp2.xe66 ...
cle66封装/cfg/Dsp2_pe66.c……
编号
#生成 bin/release/obj/HelloDsp2.oe66...
e:/ti/VISION_SDK_02_05_00_00/ti_components/cg_tools/windows/c6000_7_4_2/bin/cl6x -c -qq -pdsw225 -ppd=bin/release/obj/HelloDsp2.oe66.dep -ppa -O2 -@bin/release/configuro/compiler.op-i. --output_file=bin/release/obj/HelloDsp2.oe66 -fc HelloDsp2.c
编号
#生成 bin/release/hello_dsp2.xe66...
e:/ti/VISION_SDK_02_05_00_00/ti_components/cg_tools/windows/c6000_7_4_2/bin/cl6x -z -w -q -c -m bin/release/obj/hello_dsp2.xe66.map -o bin/release/hello_dsp2.xe66 bin/release/obj/HelloDsp2.oe66 bin/release/configuro/linker.cmd -l E:/ti/VISION_SDK_02_05_00_00/ti_components/cg_tools/windows/c6000_7_4_2/lib/libc.a
make[2]:离开目录'e:/Users/abdcustom/workspace_v6_2/CmIpcDemo/dsp2
make[1]:离开目录'e:/Users/abdcustom/workspace_v6_2/CmIpcDemo/dsp2
使 profile = release hello_dsp2.x
make[2]:输入目录'e:/Users/abdcustom/workspace_v6_2/CmIpcDemo/dsp2
编号
#生成 bin/release/configuro/linker.cmd ...
E:/ti/VISION_SDK_02_05_00_00/ti_components/os_tools/windows/xdctools_3_30_04_52_core/xs --xdcpath="E:/ti/VISION_SDK_02_05_00_00/ti_components/os_tools/bios_6_40_03_39/packages;E:/ti/VISION_SDK_02_05_00_00/ti_components/os_tools/ipc_3_30_00_05_eng/packages;E:/ti/VISION_SDK_02_05_00_00/ti_components/os_tools/windows/xdctools_3_30_04_52_core/packages
xdc.tools.configuro -o bin/release/configuro \
t ti.targets.elf.c66 \
-c E:/ti/VISION_SDK_02_05_00_00/ti_components/cg_tools/windows/c6000_7_4_2 \
-p ti.platforms.evmDRA7XX:dsp2 \
-b ./shared/config.bld -r 版本\
-cfgArgs "{\
配置文件:\"释放\"
}" Dsp2.cfg
正在制作 package.mak (由于 package.bld)...
正在为软件包配置生成接口(因为 package/package.xdc.inc 比 package.XDC 旧)...
从 package/cfg/Dsp2_pe66.cfg 配置 Dsp2.xe66 ...
cle66封装/cfg/Dsp2_pe66.c……
编号
#生成 bin/release/obj/HelloDsp2.oe66...
e:/ti/VISION_SDK_02_05_00_00/ti_components/cg_tools/windows/c6000_7_4_2/bin/cl6x -c -qq -pdsw225 -ppd=bin/release/obj/HelloDsp2.oe66.dep -ppa -O2 -@bin/release/configuro/compiler.op-i. --output_file=bin/release/obj/HelloDsp2.oe66 -fc HelloDsp2.c
编号
#生成 bin/release/hello_dsp2.xe66...
e:/ti/VISION_SDK_02_05_00_00/ti_components/cg_tools/windows/c6000_7_4_2/bin/cl6x -z -w -q -c -m bin/release/obj/hello_dsp2.xe66.map -o bin/release/hello_dsp2.xe66 bin/release/obj/HelloDsp2.oe66 bin/release/configuro/linker.cmd -l E:/ti/VISION_SDK_02_05_00_00/ti_components/cg_tools/windows/c6000_7_4_2/lib/libc.a
make[2]:离开目录'e:/Users/abdcustom/workspace_v6_2/CmIpcDemo/dsp2
make[1]:离开目录'e:/Users/abdcustom/workspace_v6_2/CmIpcDemo/dsp2
E:\Users\abdcustom\workspace_v6_2\CmIpcDemo>
--------------------------------------
然后我将它们加载到 tda2x 芯片中。自由运行时间超过3分钟...
DSP1结果为:
DSP2结果为:
对于这个示例、这是为什么串行总是计数到5 、但不再增加呢? 这对于 TDA2X 芯片的 IPC 来说是可以的吗?
感谢您的帮助!