This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320C6742:VoIP 库演示源代码

Guru**** 1825110 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/765156/tms320c6742-voip-library-demo-source-code

器件型号:TMS320C6742

大家好、

我们正在使用具有语音库的 C674x DSP 处理器、请支持将所有 VoIP 算法作为一个二进制文件进行测试。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们使用的是 C64P VoLIB。 我们至少需要4个 VoLIB 组件、如 TDU、ECU、Vau、VPE。 是否有任何测试代码将所有这些组件集成为单个测试代码? VoLIB 附带了各个组件的测试代码、我们能够测试这些代码。 现在、我们需要将所有组件封装到单个源代码中以进行测试。 是否有人可以指导我进行此过程。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Syd、

    VOLIB 当前处于维护模式。 n`t 目前没有集成应用程序来测试所有组件。 n`t 集成的演示都是较大代码库的一部分、也是专有演示的一部分、无法在此处直接共享。

    在 C674x 器件上使用 VOLIB 的最新演示是与 Processor SDK RTOS 一起打包的波束形成音频预处理演示、但仅使用了 VOLIB 和 AER 的 SVD 和 MSS
    processors.wiki.ti.com/.../Processor_SDK_RTOS_Audio_Pre-Processing
    training.ti.com/audio-system-hardware-voice-user-interface

    我们还提供了使用 TI 参考设计的第三方语音触发解决方案、该解决方案是与 Senaroy 联合开发的:
    www.ti.com/.../TIDEP-0083

    希望这对您有所帮助。

    此致、
    Rahul
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的链接、Rahul。 我将通过该链接、如果我需要更多支持、我将会回来。