This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320C6713B:链接 C671x DSPLIB 时的警告消息

Guru**** 645810 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/806094/tms320c6713b-warning-message-when-linking-c671x-dsplib

器件型号:TMS320C6713B

您好!

我的客户对 C6713B 有一些疑问。

他们拥有使用 C6713B 的大规模生产产品。
现在、他们需要修改 C6713B 的软件。

在设计此产品时、他们使用的是 CCSv3.3
他们的 CCS 项目使用 C67x DSPLIB。
它是旧环境。 因此、他们正在尝试将其 CCS 项目导入到 CCSv6中。
但是、当他们使用 CGTv7.4.24在 CCSv6中对项目进行构建时、会出现以下警告消息:
(小部分
警告#16002-D:中缺少构建属性供应商部分 TI
  "C:/ti/dsplib_c67x_1.00/c6700/dsplib/lib/dsp67x.lib<DSPF_sp_mat_mul_cplx.obj
  >":无法确定兼容性
(小部分

问题1.他们是否可以忽略上述警告消息?

问题2.在 TI 网站中、C671x DSPLIB 的下载链接似乎已消失。
  是否可以获取可在 CCSv6中使用的 C671x DSPLIB?

此致、
G.F.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、g..、

    1.此错误意味着库是使用比其链接到的应用程序更旧的工具集构建的。 这是一个相当旧的库、因此我不确定它是否与较新的编译器工具兼容。 较旧的工具未定义此属性、因此工具集将其视为兼容、但会警告用户他们是自己的。 如果您没有使用该库检测到任何错误、则使用该库可能是安全的、但最终由客户做出此决定。 如果要抑制此警告、可以使用链接器选项--diag_suppress=16002。

    2、我正在恢复此链接、但可能需要几天时间。 我随附了您在此期间可以使用的本地副本。

    e2e.ti.com/.../3884.sprc121.zip

    此致、
    Sahin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    G.F、

    请在下面提供的 E2E 链接中向您的客户指出我们的编译器团队针对此问题提供的指导:
    e2e.ti.com/.../621504

    由于该软件是使用 C6713的大规模生产产品的一部分、因此客户可能需要评估是迁移到更新的编译器还是坚持使用该产品使用的原始版本。 虽然 CCS 提供安装时可用的默认版本、但用户可以选择通过下载他们喜欢用于工程的版本、然后添加安装路径来更改编译器版本、以便 CCS 能够识别所安装的版本。

    自2011年第2季度以来当前支持的所有编译器版本以及与之相关的缺陷都归档在此处:
    software-dl.ti.com/.../download.htm

    没有计划为 CCSv6的 C67x DSPLIB 发布新版本。 我们仅将 C674x 和 C66x 及 C64x+器件的 DSPLIB 中的项目迁移到 CCSv6或更高版本、因为它们是我们支持的当前 DSP 器件系列。 如果需要、您的客户可以选择参考这些库中的 CCS 工程进行参考。

    此致、
    Rahul
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sahin 和 Rahul、

    感谢你的答复。
    我明白了。

    我将向我的客户指出您所附的指导。
    如果库的链接已修复、您能告诉我吗?

    此致、
    G.F.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、例如、

    链接现已上线:
    http://www.ti.com/tool/sprc265