大家好、
根据以下链接: http://www.ti.com/processors/digital-signal-processors/libraries/c66x-video-codecs.html
1.我可以使用 TDA3LA 内的1个 C66x 内核作为480p30分辨率(高截面)的 H.264解码器吗? 该库需要在1.25GHz 下运行0.5个 C66x 内核、而 TDA2LA 具有1个 C66x 内核、最大频率为745MHz。
2.提到的480p 分辨率是什么? 854 x 480 (16:9 480p)或 640 x 480 (4:3 480p)或?
1. 1 C66x 是否可以支持高达480p 60fps (高截面)?
谢谢你。
KIEN