请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TDA3LA Thread 中讨论的其他器件:AWR1243
您好!
当前的视觉 SDK 输出定点16位 I 和16位 Q。是否可以输出浮点 IQ 以实现更高的精度? 我们想从 RDM 数据中提取 RX 通道之间的相位差。
谢谢、
——Khai
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Khai、
AWR1243提供定点16位 I 和 Q。EVE FFT 始终与定点配合使用。 我们支持多普勒 FFT 的32位定点输出(请注意、峰值检测和波束形成都设计为与16位定点配合使用。) 您可以参考 RDM 数据生成的 DSP 实现、以使用32位定点到浮点 RDM 创建。
对于32位定点支持、请参阅 eeve _sw_01_19_00_00 (可从 Processor SDK Radar 3.06开始获取)。
对于 DSP 处理这个定点输出、您可以参考 处理器 SDK Radar 3.07中的 VISION_SDK\APPS\src\RTOS\RADAR \src\ALG_plugins\ALG_Fxns\radardspsp级 联 ademimo。
谢谢和 Reards、
Piyali