请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320VC5409A 有人可以推荐编程器来对 TMS320VC5409A 和 TMS320C6726器件进行编程吗? TI 不会推荐任何器件、因为它们是 NRND。 我正在尝试使现有产品线继续工作。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
有人可以推荐编程器来对 TMS320VC5409A 和 TMS320C6726器件进行编程吗? TI 不会推荐任何器件、因为它们是 NRND。 我正在尝试使现有产品线继续工作。
Mark、您好!
如您所知 、TMS320VC5409A 和 TMS320C6726是 NRND。
不过、建议对两个 DSP 使用 XDS560v2 System Trace USB 调试探针。
您还可以将 XDS200 USB 调试探针与 TMS320VC5409A 配合使用:
此致、
Tsvetolin Shulev