This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320C6457:可用的评估模块

Guru**** 1545350 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320C6457
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/865693/tms320c6457-available-evaluation-module

器件型号:TMS320C6457

大家好、

我代表我们的客户发布此帖子。
它们需要用于 TMS320C6457的开发板。
在其产品文件夹的设计和开发部分中提供的 TMDSEVM6472 EVM 似乎与 TMS320C645不兼容。  

我们的客户还在寻找   由 eInfochips 制造的 TMDSEVM6457L 和 TMDSEVM6457LE、但不再投入生产。
客户是否可以通过任何方式请求 TMDSEVM6457L/TMDSEVM6457LE 的光绘文件、因为该文件是为 TI 制作的、并让他们制作(如果没有违反版权)、或者他们需要向 eInfochips 请求此文件。 只有 在没有适用于 TMS320C6457的 EVM 时、才会出现这种情况。

谢谢!

Jonathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jonathan、

    eInfochips 网站上提供了此 EVM 的所有设计配套资料、链接如下所示。  如果您有兴趣、我相信他们可以为您提供。  但是、如 TI 产品页面上所示、C6457不再具有设计支持、因为它已被功能更强大且更具成本效益的器件所取代。  如果您只需要 DSP 内核、我们建议您考虑使用较新的 C665x 系列中的器件;如果您想使用 DSP+ARM 处理器、建议您考虑使用 AM335x 系列中的器件。  这些较新的器件包含许多在 C6457等器件上不可用的灵活接口。  这些较新的器件还具有有效的软件支持。

    Tom

    https://www.einfochips.com/partnerships-and-alliances/device-partnerships/texas-instruments/tms320c6457-evm/